This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR2433:将 CSS 从9.2更新为10

Guru**** 2997120 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/943193/ccs-msp-exp430fr2433-upgrede-css-from-9-2-to-10

器件型号:MSP-EXP430FR2433
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试将 CS 的安装从9.2升级到10,但遇到错误。 我怀疑我需要 CSS 的更高版本(9.3?) 进行升级。 是否可以执行此操作或是否需要从头开始安装10.1?

错误报告如下:-

无法完成安装、因为找不到一个或多个必需项目。
 正在安装的软件:TI MSP430工具链10.0.2 (com.ti.msp430.build_debug.feature.group 10.0.2)
 缺少要求:CCSv9.3 1.0.0 (com.ti.ccstudio.updateinstaller.feature.group 1.0.0)的更新安装程序需要'org.eclipse.equinox.p2.iu;com.ti.ccstudio.idemain.feature.group [9.3.0.201912041800、9.3.0.201912041800]'、但找不到它
 无法满足依赖项:
   出发地:TI MSP430工具链10.0.2 (com.ti.msp430.build_debug.feature.group 10.0.2)
   更改为:org.eclipse.equinox.p2.iu;com.ti.ccstudio.updateinstaller.feature.group 1.0.0

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    老实说、我会从头开始完整地安装10.1.1。 我始终发现 CCS 增量更新有点不可靠。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki

    非常感谢您的快速回复。 我猜这可能是最好的方法。

    此致

    Simon