This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 中的工程版本正在修改

Guru**** 2952540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/947306/ccs-project-versions-in-ccs-modifying

工具/软件:Code Composer Studio

为了创建工程版本、我将工程(Ctrl + C)直接复制并粘贴(Ctrl + V)到 Project Explorer 中、仅修改名称。

但是、当我更改"main.c"文件时、所有版本都将同时修改。

如何使版本停止同步更改?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Otavio Rodrigues"]但是,当我更改"main.c"文件时,所有版本都将同时修改。

    听起来像是 main.c 是 至少 一个工程的链接文件。 这将解释为什么编辑它会影响所有项目。

    谢谢

    Ki

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、是否可以取消头文件的链接?  

    我创建了一个新的 main.c 并复制了代码以解算链接的文件配置。

    非常感谢,Ki!