This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:到 OMAP-L138LCDK 的远程连接

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/939670/ccs-omap-l138-remote-connection-to-omap-l138lcdk

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已按照第3.5.4.3节中的步骤操作。 使用 CCS 进行远程资源管理器设置、以通过以太网连接到 OMAP-L138LCDK (链接到下面的部分)

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Foundational_Components/Tools/Code_Composer_Studio.html#remote-explorer-setup-with-ccs

但是,当我单击远程系统连接上的“Connect on my remote systems connection (连接)”时,最终会出现错误信息:

无法在"192.168.0.15:22"上连接 sshd:java.net.NoRouteToHostException:没有到主机的路由(无法访问主机)

我使用的笔记本电脑中有无线功能、我相信它在主板上也有一个以太网端口、该端口不会路由到机箱。

因此、我将使用 USB 转以太网转换器。

此转换器工作正常、我可以通过它访问互联网。

我能够通过 USB->以太网转换器从笔记本电脑 ping OMAP-L138LCDK、反之亦然。

我还通过 Wireshark 验证,当我尝试在 CCS 中连接到目标192.168.0.15 (OMAP-L138LCDK 开发板)时,不会从我的笔记本电脑上的 USB->以太网接口生成任何流量。

我假设 CCS 尝试使用的接口不是 USB->Ethernet 接口。

我是否有办法了解 CCS 尝试使用哪个接口进行网络访问?

此外、是否有方法更改它使用的网络接口?

谢谢、

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    很抱歉耽误你的回答。 RSE 是一个 Eclipse 插件、我们可以利用 Eclipse 社区提供的插件。 实际上、我们在该特定组件方面没有太多的专业知识。 我从未尝试过带 RSE 的 USB<->以太网转换器,因此我自己没有太多输入。

    我将向 SDK 专家介绍此主题。 他们使用此插件的经验更丰富、因此他们可以分享更多见解。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我最终能够使它正常工作。

    此时、我忘记了修复它所做的工作、但可以通过使用 CCS 的 USB 转以太网接口并使用 GDB 进行调试、这是可行的。

    本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴听到您解决了这个问题、感谢您的更新!

    Ki