This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:我能否调试&只加载 CPU1?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/948725/ccs-launchxl-f28379d-can-i-debug-load-with-only-cpu1

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想构建目标并仅在 CPU1上进行调试。
为了缩短加载时间、是否可以禁用一些选项以跳过 CPU2的加载?

谢谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    当然、您可以选择仅使用一个内核。 在调试项目时、应允许您选择要加载到哪个内核。 您可以选择 CPU1或 CPU2、或两者。 如果您不再看到该选项、请尝试删除 项目的启动配置。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢快速响应,我看到了 Debug->Debug 配置中的选项。

    但是、在调试会话启动时、我仍然看到 CPU2的加载进度。

    我是否错过了其他重要选项?

    谢谢!

    乔治  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    "Main"标签页用于在 Debug 视图中显示 CPU。

    要控制为每个内核加载哪些程序、请转到"Program"选项卡:

    然后在"Device"字段中选择 CPU2、并确保"Program"字段为空。

    谢谢

    Ki