This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:我想知道 CCS 中的数据

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945434/ccs-iwr1443boost-i-want-to-know-the-data-in-ccs

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、 CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

如何在下图所示的程序中找到 RetVal 的值?

我尝试了调试、但我不知道值显示在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 USER="user6371119"]如何在下图所示的程序中找到 RetVal 的值?[/报价]

    它在您的屏幕截图中的"Variables"视图中列出:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望原始数据在转换之前。
    retval 是否是存储原始数据的变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="user6371119"]是否是要对存储原始数据的变量进行重新评估?

    我将向器件专家介绍此主题。 他们最熟悉该示例。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好

    您将需要使用 DCA1000EVM 进行原始数据采集。 有 一个培训视频 可供您了解更多信息。

    如需更多查询、请打开新主题、不要选择您的问题与 CCStudio 相关、您的查询将发送至传感器论坛。

    此致、

    AG