This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843AOP:可以重新安装 J-Link 驱动程序

Guru**** 2968480 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/942695/ccs-iwr6843aop-can-reinstall-j-link-driver

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他部件:SEGGER、 IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试安装 J-Link 驱动程序、如下所述:

但我收到一条错误消息: 在 https://download.segger.com/J-Link/JLink_TI_CCS_plugin_unified 上找不到存储库

我使用 CCS 10.0.0.00010。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    您是否在 TI 网络上尝试过该站点? 我有时会遇到问题。

    另请注意、SEGGER 驱动程序随 CCS 安装程序提供。 如果您在首次安装 CCS 时未安装、则可以在现有安装上重新运行安装程序 exe、并以这种方式添加它。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在看到 Segger J-Link 仿真器。 但我只能选择 IWR1443、但客户正在使用 IWR6843AOP 进行开发。