This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2ET:在 Ubuntu 18上看不到反向通道 UART。 使用 lsusb

Guru**** 2986180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/947294/ccs-msp-exp430g2et-backchannel-uart-does-not-visible-on-ubuntu-18-using-lsusb

器件型号:MSP-EXP430G2ET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我遇到了 HD 问题、必须重新安装我的机器。 安装最新的 CCS 会导致很多问题。 TIREX 不起作用、因此必须手动下载示例程序。 不舒适,但还可以

我测试过反向通道 UART 的更大问题、在 CCS 串行终端和微型通信中都不是任何回波、但我已经使用 DVM 进行了测试、在 TXD 和 RxD 上都有信号。 通信参数设置正确、最后我提出 lsusb 中没有反向通道 UART;但是硬件信号工作正常。 驾驶员周围似乎完全混乱。

 

 请帮我解决这个 UART 问题

提前感谢您、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    Laszlo Garab 说:
    TIREX 不起作用、因此必须手动下载示例程序。 这家酒店不舒适,但还可以。[/引述]

    假设您已安装所有 必需的依赖项、请参阅以下常见问题解答:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#gtk3-for-ccs-linux

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#resource-explorer

    [引用 USER="Laszlo Garab">我测试反向通道 UART 的更大问题是、在 CCS 串行终端和微型终端中都没有任何回波、但我已经使用 DVM 测试了 TXD 和 RxD 上的信号。 通信参数设置正确、最后我提出 lsusb 中没有反向通道 UART;但是硬件信号工作正常。 驱动程序看起来完全混乱。[/报价]

    关于这个问题,我请 MSP 专家回答。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    第一个问题是通过安装依赖项来解决的。 谢谢!!

    此致、

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些其他信息、当我在过程中安装时、我会收到消息、这些消息是独立的问题、我回退后、似乎已解决、我会继续前进。  

    尽管安装过程很顺利、但 Ubuntu USB 32位库设置正确。 我尝试在 TIREX 中检测到我的板我收到了消息:EACCES:权限被拒绝、mkdir '/opt/ti/ccs1011/ccs/ccs_base/cloudagent/db  

    我运行了 cloudagent 的 testprog 并修复了 libudev0:386的依赖问题,但仍有问题。

    希望这有助于识别问题。 感谢你的帮助!

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszol、

    我认为您可以尝试安装以下适合您的系统测试的驱动程序。

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    请向我提供建议、版本和使用方法。 我很高兴看到并下载了64位 Linux 版本、但没有任何变化、除了在安装过程中、列表中没有产品。 最后、我看一下 fetdrivers 库、我找到了一个 win 清单。 我认为 eclipse 要求32位 USB 库、也许最好下载32位版本。 不幸的是,没有任何变化。

    实际上、我有窦性炎、所以我不能在计算机上花费太多时间。 如果您本周的时间更少、下周回来很好。

    感谢您的快速回答。

    此致、

    Laszlo