This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:TMS320C5515 Code Composer Studio/ OS/芯片支持库

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/948353/ccs-tms320c5515-tms320c5515-code-composer-studio-os-chip-support-library

器件型号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

您好;

我们很久以前就在 TMS320C5515上工作、在 Window XP 上使用 CCS3.3、DSP/BIOS 5.41和芯片支持库。

我们希望使用最新的 code composer 在具有操作系统的窗口10上工作。 我们看到建议立即使用(SYS/BIOS)

我们不希望直接导入旧项目,但我们希望使用 新工具创建一个新项目,并逐步检查所有项目是否正常工作。

为此,我们的战略是:

  1. 安装 Code Composer 版本10的最后一个版本。 它是与 C5515搭配使用的最佳版本吗?
  2. 我们还安装了 C5500编译器。
  3. 我们像以前一样安装了芯片支持库,并按照本文中的建议安装了该库。https://training.ti.com/c55x-dsp-software-overview。

我们安装了 CSL 3.08。 我们成功地对其进行了编译、并决定尝试使用示例 CSL_UART_IntExample_之一。 但是、我们很惊讶地发现此代码需要 DSP/BIOS。 我们最后安装 DSP/BIOS 5.42和成功编译的代码。 我们加载后,似乎工作正常,接受了 UART 通信错误;我们没有很好的字符…

您能给我一些建议吗?请选择 Code Composer 版本、芯片支持库(如果新版本需要的话)和选择操作系统(我们可以将 DSP/BIOS 5.42与新的 Code Composer 配合使用吗?)

感谢你的帮助

 

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    我们没有任何您在产品文件夹中看到的资料或资源。 您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 有关 C5515支持的更多信息、请参阅中的常见问题解答  

       https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/81877

    对由此给您带来的不便和缺乏指导表示遗憾。

    雷克斯