请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 工具/软件:Code Composer Studio
我尝试使用 HeapTrack 来调试堆问题、但 HeapTrack 视图不会出现在 ROV 中。 如果默认启用此视图、或者是否必须通过某种方式导入此视图。 在 ROV 中是否有导入/启用此视图的记录过程?
我使用的是以下 CCS 版本和操作系统。
Code Composer Studio
版本:10.0.00010
操作系统:Windows 10、v.10.0.1086_64/Win32
Java 版本:1.8.0_144