This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/947510/ccs

工具/软件:Code Composer Studio

保存问题
无法完成保存。 尝试文件>另存为。 如果问题仍然存在。
原因:
某些字符无法使用"GBK"字符编码进行映射
更改编码或删除不是的字符
由"GBK"字符编码支持
另存为 UTF-8
选择第一个字符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个 CCS 版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件设置为 GBK 字符编码、但该文本已添加到该编码不支持的文件中。  如果您在项目资源管理器中右键单击该文件并选择属性、则可以将其更改为 UTF-8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我找到了一个解决方案。 设置如下:window->Preference->Generation->Workspace->Text file encoding (窗口->首选项->常规->工作空间->文本文件编码)

    取消选择 GBK,选择其它选项:UTF-8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢‘s 您的回复。我已经解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它已解决。

    此致、

    John