This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSPREX28335:无法将 TMDSPREX28335板连接到 CCS。 通知配置期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回无效状态或错误

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/942511/ccs-tmdsprex28335-unable-to-connect-the-tmdsprex28335-board-to-ccs-tells-that-one-of-the-ftdi-driver-functions-used-during-configuration-returned-a-invalid-status-or-an-error

器件型号:TMDSPREX28335

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试 使用 CCS 连接到我的 TMDSPREX28335时、我收到以下错误。

连接到目标时出错:
(错误-150 @ 0x0)
期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
配置返回无效状态或错误。
(仿真包7.0.188.0)

我一直在通过连接和断开来尝试它。 我可以在我的器件管理器中看到"Texas Instrument Debug Probes (德州仪器调试探针)"。 我的系统是 Windows 10台式机、具有8 GB RAM。 稍后、我尝试通过编辑配置来测试连接。 我得到了以下结果。

[开始:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\Optimus\AppData\Local\TEXASI~1\
   CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
库构建日期为 "2018年2月8日"。
库构建时间为'18:36:28'。
库软件包版本为'7.0.188.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-150'(0xffffff6a)。
标题为'C_ERR_FTDI_FAIL'。

说明如下:
期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
配置返回无效状态或错误。

[结束:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]

我需要有关连接 DSP 板的建议和帮助。 请建议。