This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DK-TM4C129X:USB 驱动程序冲突

Guru**** 2955600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/948238/ccs-dk-tm4c129x-usb-driver-conflict

器件型号:DK-TM4C129X

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

客户在其环境中的 CCS 存在问题。 如果您有任何信息、请告诉我。

 

它们有一个连接到 PC 的 USB 软件狗。 当它们将 DK-TM4C129X 连接到 PC 并尝试对其进行调试时、Windows 会出现问题。

因此它们必须重新启动 PC。 我认为 USB 软件狗和 CCS (EVM)存在冲突。

请告诉我如何处理此问题。

 

环境:

Windows10 1909

CCS 版本10.1.1

USB 软件狗密钥驱动程序版本 6.65.0.0。

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="rei"]

    它们有一个连接到 PC 的 USB 软件狗。 当它们将 DK-TM4C129X 连接 到 PC 并尝试对其进行调试时、Windows 会出现问题。

    因此它们必须重新启动 PC。 我认为 USB 软件狗和 CCS (EVM)存在冲突。

    [/报价]

    听起来确实如此。 USB 软件狗到底有什么问题? 你是说什么"窗口出了问题"?

    如果未插入转换器、CCS 和 DK-TM4C129X 工作正常?

    谢谢

    Ki