This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM57L843:LwIP 演示示示例构建问题

Guru**** 2960660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/948179/ccs-rm57l843-lwip-demo-example-build-issues

器件型号:RM57L843

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在一个项目中使用 LwIP 应用、因为在给定 LwIP 演示示示示示例项目的情况下、我正在尝试构建该项目。 但我在每一步后都会遇到错误。

我收到错误" 无法打开源文件"src/include/lwip/opt.h"、即使我已在 include 选项中添加路径。

请告诉我如何使用此演示例而不会遇到任何进一步的挫折。

下面是目录结构和包含选项以及生成消息文件的快照。

e2e.ti.com/.../3051.lwip_5F00_build_5F00_msg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Shantanu Salunkhe"]我遇到错误" 无法打开源文件"src="include/lwip/opt.h",即使我已在 include 选项中添加路径。

    还可以将以下路径添加到列表中:

    ${workspace_loc:/$(ProjName)/lwip-1.4.1}

    谢谢

    Ki