This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:有关 VitalSms 演示的一些问题

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941085/ccs-a-few-questions-about-vitalsigns-demo

工具/软件:Code Composer Studio

您好!


我使用的电路板为:DB77M24A6426V2

CCS 版本为:9.1.0
工业工具箱版本为:3.6.2
在 Windows 10上。


问题1:

我将预构建的二进制文件烧录到板上、然后在 Windows 10上运行 GUI。 我可以 在 GUI 上正确地看到呼吸频率和心率。
但是、如果我离传感器(板)的距离超过1米、呼吸频率和心率将会出错。 如果我站在1m 以内、则速率再次正确。
是否有任何方法可以配置测量距离、使其测量距离超过1m?

问题2:
在文件夹 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_3_6_2\labs\lab0026_vital Signs _68xx\gui\profiles 中、有2个配置文件、是否有任何文档解释了这2个配置文件中的所有这些参数?


问题3:
我想在文件夹 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_3_6_2\labs\lab0026_vital Signs _68xx\src 中重新构建源代码。
我的计算机上安装了 CCS 和 Industrial Toolbox 3.6.2。 如果我打开 CCS、如何为电路板创建项目?
是否有任何文档从一开始就告诉我有关方法/步骤的信息?


谢谢、此致、

Ardeal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ardeal

    生命体征实验室仅对约1米或更短的距离有效。

    您将讨论上一个工具箱中的2个配置文件、第 19页的毫米波 SDK 用户指南中讨论了线性调频脉冲参数。 具体的生命体征参数也可在《生命体征实验室用户指南》中找到。

    构建和运行实验室的过程可在 《生命体征开发人员指南》中找到。

    请注意、Vital Signs Lab 按原样提供、E2E 论坛上的支持有限。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    感谢您的回复!

    我知道、毫米波传感器到运动的信号的敏感距离超过3米、为什么 VitalSigns 实验室仅工作1米?

    传感器硬件或软件是否有任何限制? 或者、它仅在1米左右工作的原因还有什么?

    如果我想让它在3米左右工作、我应该怎么做?  是否有更好的传感器或其他解决方案使其在3米左右工作?

    谢谢、此致、

    Ardeal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ardeal

    这只是软件而不是硬件的限制。 对于本实验、建议在大约1米的距离内使用。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    非常感谢您的回复!

    软件的限制是什么?

    我想修复软件的限制。 您能否详细介绍一下限制?

    I Wan 使传感器测量 VitalSigns 的距离超过1米。

    谢谢、此致、

    Ardeal、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    我大致阅读了代码、发现:

    MSS 工程中 cli.c 中的回调函数 VitalSignsDemo_CLIvitalSignsParamsCfg 从 GUI 接收 VitalSigns 配置命令、并通过邮箱协议将命令发送到 DSS。

    cli.c 文件中从1260行到1268行的代码是 VitalSigns 配置。

    参数:

    vitalSignsParametsCfg.startrange_m =(浮点) atof (argv[1]);
    vitalSignsParamsCfg.endrange_m =(浮点) atof (argv[2]); 

    是开始范围和结束范围配置。

    我尝试在配置文件中修改端范围0.9的默认值。 VitalSpigns 的测量距离确实变得更远、但 VitalSpigns 结果变得更小。 例如、当我坐在离传感器0.9m 远的位置时、心率约为84、但 当我坐在离传感器约1.5m 的位置时、心率变为54。

    (顺便说一下、当我进行上述实验时、我是室内唯一一个。 在房间里、只有手机和计算机在运行、没有其他家用电器在运行。 此外、手机和计算机朝向传感器天线方向)

    我的问题是:

    这是唯一配置结束范围的参数吗? 如果我更改它、我是否应该更改其他一些相关参数?

    谢谢、此致、

    Ardeal