This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL 中特定函数的更新

Guru**** 2962460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/947660/compiler-ek-tm4c1294xl-update-on-the-specific-function-in-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的所有人:  

我目前正在寻找 一个名为 map_SysCtlADCSpeedSet()的函数、此函数具有一个参数 SYSCTL_ADCSPEED_1MSPS。 但是、我在 TivaWare 2.2.0.295中看不到。 是否有人可以建议替代方案、或者我可以从何处获得 API 方法。 用于 ADC (模数转换)。  

谢谢、  

SAI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这来自 TivaWare 版本2.1.0.12573的发行说明

    1.3.6删除了 SysCtlADCSpeedSet()

    函数 SysCtlADCSpeedSet()已从外设驱动程序库 API 中删除。 这种情况
    在从 StellarisWare 到 TivaWare 的转换中、函数应该已经被删除、但被意外删除
    保留在发行版中。 它访问不再存在于 Tiva 器件中的寄存器并尝试使用它
    可能会导致系统时钟配置问题。 需要设置 ADC 的应用
    采样率应调用函数 ADCClockConfigSet()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克罗斯比、

    感谢您提供详细信息 ADC、ADCClockConfigSet()和说明。 它真的很有帮助、其他方面也是如此。  

    我能够对我的代码进行更改、并且效果很好。  

    最棒的  

    SAI