This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:使用 CCS 工程而不是 RTSC 的 RTOS 和 SDK 应用

Guru**** 2995010 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/946661/ccs-awr1443boost-rtos-and-sdk-application-using-ccs-project-and-not-rtsc

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1443、 AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个基于演示应用在 AWR1443上运行的项目。
我的问题是:我想使用普通 CCS 工程而不是 RTSC 工程、以避免依赖于某些软件包安装(SDK、BIOS...)。 因此、其他开发人员不需要再次安装所有软件包。 目标是有一个唯一的文件夹、其中包含编译工程所需的所有源代码。 我想避免出现这样的问题:“Project not Compiling because wrong version of BIOS installed”。  

是否可以这么做?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您希望将当前 基于 RTSC 的演示程序转换为完全独立的(不依赖于其他软件包)非基于 RTSC 的演示程序?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确切地说、转换原始 RTSC 工程或创建新工程。 但是、正如您所说的、完全独立。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能将现有 RTSC 工程转换为非 RTSC 工程。 您必须从头开始创建新的非 RTSC 工程。

    至于创建一个完全独立的项目而不依赖关系、这可能涉及很多工作。 我将提请器件专家注意此主题。 他们将最了解执行该操作所涉及的内容。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安装 SDK 时、还将安装所有必需的软件包。 因此、您不应担心不包含正确的封装。

    在没有 SDK 的情况下创建一个简单的 CCS 工程是可能的、但只能在深入了解中断处理程序和器件内部的其他模块的情况下才能实现。

    我们的团队在 TI 资源管理器上提供的汽车工具箱中提供了在 AWR1642BOOST EVM 上运行的 Nonos 示例。

    下载汽车工具箱后、请查看以下内容:

    MMWAVE_automotive_toolbox_##_##\labs\lab0006_nonos_OOB_16xx

    此示例不使用 TI RTOS、但仍使用 SDK

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将了解一下非操作系统项目。  
    是否确实需要对与演示项目类似的项目使用 RTOS,而不使用 CLI,使用静态传感器配置、与演示代码中相同的数据路径任务以及对检测到的对象的小处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要、如 Nonos 项目中所示、不需要使用 RTOS。

    但是、使用 RTOS 会使事情变得更简单

    谢谢你

    Cesar