This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS didn#39;t debug cc1352R,display 95%.我需要您的帮助

Guru**** 2984730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938626/ccs-ccs-didn-t-debug-cc1352r-display-95-i-need-your-help

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

cc1352r1开发套件由 ccs.10调试, CCS 工具始终显示 正在启动95%的调试会话  。

我尝试了4次,但结果是一样的。我不知道 原因,你能帮我吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在发生错误时提供 CCS 的屏幕截图?

    您是否还可以在 启用调试服务器日志记录的情况下重现此问题 ? 生成日志后、您可以压缩日志并将其附加到此线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      因为我的计算机 没有连接网络,所以请发送图片。 cc1352R1 SDK 脱机,我不知道有什么影响。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那里没有很多消息。 您能否为目标配置启动手动调试会话并尝试连接到目标并加载程序?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#manual-launch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我发现 CCS 没有下载的原因,我们的 env 无法 连接 netwokring,CCS 检查   每次下载中最新版本的 xds110。这将是联网。

      连接以验证是否可以取消 xds110的版本?

      谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您的 PC 未连接到互联网。  

    [引用 user="Kenny.CMT"] CCS 在   每次下载时查看最新版本的 xds110

    我认为您不需要互联网接入。 我认为下载文件实际上是 PC 上的本地文件。 我将确认。

    您能否尝试使用以下步骤手动更新固件?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#updating-the-firmware

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ki"]我认为您不需要访问互联网。 我认为下载文件实际上是 PC 上的本地文件。 我将确认。[/报价]

    我确认您不需要访问互联网。  

    请按照我之前的帖子中所述尝试手动更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据日志,我按 DFU 模式下载了固件,当 xdsdfu.exe -m 时,系统 找不到设备。

    1\

    C:\ti\ccs1000\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -e


    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。


    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...




    <<<设备0 >>


    VID:0x0451  PID:0xbef3
    器件名称: XDS110嵌入了 CMSIS-DAP
    版本:   3.0.0.13
    制造商: 德州仪器(TI)
    序列号:  L4100AVI
    模式:      运行时
    配置:标准


    找到1个器件。


    C:\ti\ccs1000\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -m


    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。


    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...




    <<<设备0 >>


    VID:0x0451  PID:0xbef3
    器件名称: XDS110嵌入了 CMSIS-DAP
    版本:   3.0.0.13
    制造商: 德州仪器(TI)
    序列号:  L4100AVI
    模式:      运行时
    配置:标准


    将器件切换至 DFU 模式。


    C:\ti\ccs1000\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -f firmware_3.0.11.b
    在-r 中


    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。


    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    在总线上未找到请求的器件。


    C:\ti\ccs1000\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>

    2\

    0x0000026C 9 3 COM_DBG_IF C:类 XPCOMLogger:::CoLogger:::OnEnabledChanged()
    0x0000026C 10 3 XPCOM C:((dsISSimpleEventCallback*)000070192A00 )->onevent()
    0x0000026C 11 3 XPCOM R:((dsISSimpleEventCallback*)000070192A00 )->onevent()= 0x00000000
    0x0000026C 11 3 COM_DBG_IF R:类 XPCOMLogger:::CoLogger:::OnEnabledChanged()
    0x0000026C 11 3 XPCOM R:((dsILogger*)000070126140 )->enable( true )= 0x00000000
    0x0000026C 11 3 XPCOM C:((dsILogger*)000070126140 )->getLogFile( 000000000024C130 )
    0x0000026C 11 3 XPCOM R:(dsILogger*) 000070126140)->getLogFile (* 000000000024C130 = C:\ti\ccs1000\ccsv10_debug_cc1352.log)= 0x00000000
    0x0000026C 11 3 XPCOM C:((dsILogger*)000070126140 )-->已启用( 000000000024C080 )
    0x0000026C 11 3 XPCOM R:((dsILogger*)000070126140 )-->已启用(*000000000024C080= true )=0x00000000
    0x0000026C 11 3 XPCOM C:((dsILogger*)000070126140 )->getLogFile( 000000000024C100 )
    0x0000026C 11 3 XPCOM R:(dsILogger*) 000070126140)->getLogFile (* 000000000024C100 = C:\ti\ccs1000\ccsv10_debug_cc1352.log)= 0x00000000
    0x0000026C 12 3 XPCOM C:((dsILogger*)000070126140 )->getLogFile( 000000000024C100 )
    0x0000026C 12 3 XPCOM R:(dsILogger*) 000070126140)->getLogFile (* 000000000024C100 = C:\ti\ccs1000\ccsv10_debug_cc1352.log)= 0x00000000
    0x00001EF4 20377 5 COM_DBG_IF I:类 XPCOMLogger:::CoLogger 的最终版本(此= 000070126148)
    0x00001EF4 40803 5 COM_DBG_IF I:类 XPCOMFramework 的最终版本:<class XPCOMFramework::EventTemplateArgs >(此= 0000000070194038)
    0x00002940 80725 3 XPCOM C:((nsIComponentManager*)000007FEEA321250 )-> createInstanceByContractID(@ti.com/DSLogger;1、0000000000000000、000079341D00、000079FBE4E8)
    0x00002940 80725 3 XPCOM R:((nsIComponentManager*)000007FEEA321250 )->createInstanceByContractID(@ti.com/DSLogger;1、0000000000000000、000079341D00、*000079FBE4E8 = 000079479F30 )= 0x00000000
    0x00002940 80725 3 XPCOM C:((dsILogger*)000079479F30 )-> onEnabableChanged(000079FBE4B0)
    0x00002940 80725 3 XPCOM R:((dsILogger*)000079479F30 )-> onEnabableChanged(*000079FBE4B0=000079245700 )=0x00000000
    0x00002940 80725 3 XPCOM C:((dsISSimpleEvent*)000079245700 )->addListener ( 000079341CE0 )
    0x00002940 80725 3 XPCOM R:((dsISSimpleEvent*)000079245700 )->addListener ( 000079341CE0 )=0x00000000
    0x00002940 80725 3 XPCOM C:((dsILogger*)000079479F30 )-->已启用( 000079FBE4B0)
    0x00002940 80725 3 XPCOM R:((dsILogger*)000079479F30 )-->已启用(*000079FBE4B0 = true )=0x00000000
    0x00002940 80725 3 WBSKT D:获取 CloudAgent 实例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行"xdsdfu -m"后,是否还可以执行"xdsdfs -e"?

    您应获得如下输出:

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<设备0 >>

    VID:0x1cbe   PID:0x00ff
    设备名称:  设备固件更新
    制造商: 德州仪器公司
    序列号:   1.0.0.1
    模式:         DFU

    找到1个器件。

    这表示器件已切换至 DFU 模式。