请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我不熟悉 MSP430系列、我想将计时器 A 配置为计数 x 毫秒、当然也要调用中断。
首先、我在访问代码中的寄存器时遇到问题。
CCS 仅识别计时器 B、即使如此、它也仅识别寄存器、而不识别其中的字段。
例如、写入 TB0CTL 是可以识别的、但是当我想到达 TB0CTL 内的字段时、就像:TB0CTL.TAIE = 1、它找不到它。
我的问题是:
1.使用这些寄存器的正确语法是什么? (曾与 C2000系列一起工作过、希望在这里也是如此)
2.配置定时器的示例代码,特别是使用中断例程。
谢谢