This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:当 STACK_LIBRARY 自动重命名时、未修改预编译步骤

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941564/ccs-cc2640r2f-unmodified-prebuild-step-when-stack_library-automatically-renamed

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

在启动新的 simple_peripheral 项目时、我在工作区中也有一个较旧的项目、因为目标是将应用移植到较新的 SDK。

在导入新的 simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_library 时、CCS 注意到工作区中已经有一个名称相同的项目、并将新的堆栈库重命名为 simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_library_4_20_00_04、并相应地更改了_app 项目。

问题:  

stack_library 工程中的预编译步骤未使用新路径进行更新、导致"lib_linker.cmd"和"Ble_R2.symbols"位于错误的文件夹中。
这会导致_app 工程无法生成。

权变措施:

在堆栈库工程的预编译步骤中调整"lib_linker.cmd"的路径。 这也会自动解出"Ble_R2.symbols"

修复:

当项目被自动重命名时、路径应该被自动调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的报告。 我将在此处调查一些其他详细信息、并可能提交错误报告。

    不过、有一个澄清:当您导入新的 simple_peripheral_app 项目时、您确实重命名了以前的"app"项目、并且只有堆栈项目自动重命名、对吧? 否则、我会得到具有以下注释的错误:

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、感谢您的回答!


    是的、原来的_app 项目被重命名为旧项目的更具描述性的名称、因此没有发生冲突。

    祝你一切顺利、
    部分