Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, HALCOGEN
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我已经通过 mibspi3接口将 AD5687 DAC (12位) IC 连接到 Hercules RM57L843。 为了更新 DAC 输出,其计数需要以下面提到的24位命令格式发送:
在 Halcogen 中有"Charlen"设置、我已将 charlen 配置为8位。 现在我有点困惑,下面提到的函数要求缓冲区指针数据类型是 uint16_t *
void mibspiSetData (mibspi_t * mibspi、uint32组、uint16 *数据)
发送传输组时,我无法理解如何在传输缓冲区中实现24位命令,该缓冲区的类型为'uint16_t',而不是'uint8_t'
请在上进行指导。
谢谢你。