This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843:AWR1843和 IWR1843兼容性

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941930/ccs-awr1843-awr1843-and-iwr1843-compatibility

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件:IWR1843、

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否可以在 AWR1843中使用 IWR1843的交通监控固件?

这两个芯片之间是否存在固件兼容性?

谢谢你

Víctor μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    您应该能够在 AWR1843上运行 TM 演示

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、Cesar。

    此致、

    Víctor μ A