This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:当程序等待接收数据包时、哪个函数在 rfWsnConcentrator 代码中循环程序?

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941712/ccs-launchxl-cc1352r1-in-which-function-is-program-looping-in-rfwsnconcentrator-code-when-the-program-waits-to-receive-a-packet

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具/软件:Code Composer Studio



请告诉我它是什么功能 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对讲机等待集中器任务功能中的事件:

    /*等待事件*/

    uint32_t 事件= Event_pend (集中器事件处理、0、集中器事件全部、BIOS_WAIT_FOREVE);

    当对讲机接收到数据包时、将在 rxDoneCallback 中发布事件:

    /*接收到的信号数据包*/

    EVENT_POST (radioOperationEventHandle、radio_EVENT_VALLED_PACKET_received);

    如果您不熟悉 RTOS、我建议您查看以下内容:

    BR

    Siri