This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-010062:TIDA-010062的 TMS320F280049固件和参考代码

Guru**** 2975190 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062, TMS320F280049, TIDM-02008, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941087/ccs-tida-010062-tms320f280049-firmware-and-reference-code-for-tida-010062

器件型号:TIDA-010062
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049、 TIDM-02008、 C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 固件工程师。

我将回顾图腾柱 PFC

 我想了解  TIDA-010062的固件和参考代码信息。

需要适用于 TIDA-010062图腾柱 PFC 的固件和参考代码。
它使用 TMS320F280049 IC。
您可以通过以下电子邮件发送信息
kimdh@dongahpower.co.kr
此致
DH.Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim

    此固件正在发布中、您可以在 TI.com 上发布之前参阅 PFC 级的 TIDM-02008。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 郭德胜

    我浏览了网站www.ti.com/.../TIDM-02008

    但我找不到任何固件。

    我认为网站上没有固件。

    如果您不介意、可以为 CCS 程序提供图腾柱 PFC 的固件吗?

    我只想知道如何操作 PWM 功能。

    无论如何、如果我想获取 Totempole PFC 的固件、是否必须等到您提到的 TIDM-02008发布?

    此致

    DH.Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim

    TIDM-02008固件包含在 C2000Ware_DigitalPower_SDK 中、您可以在下面申请并下载该固件:

    安装后、源代码默认位于以下路径中:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_3_00_01_00\solutions