This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LPSTK-CC1352R:从 Sensor Controller Studio (SCS)导入工程时出现 gmake 错误

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945679/ccs-lpstk-cc1352r-gmake-error-when-importing-project-from-sensor-controller-studio-scs

器件型号:LPSTK-CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试从 SCS 导入默认示例"ADC Window Monitor for LaunchPad"以在 CCS 中运行时、我会在每个错误之后出现五个"gmake:*** No rule to make target"错误、其中包含文件路径。 该代码在 SCS 中工作正常、但我需要将其导入到 CCS 中、以便使 BLE 通信在 LaunchPad 和 SensorTag 之间工作。 发生此错误时、我做了什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请在构建控制台中发布所有输出。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    ****项目 ADC_WINDOW_MONIT_launchpad_tirtos 的配置调试构建****

    "C:\\ti\\ccs1000\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

    编译文件:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL --include_path="C:ccbid=ctran_code.comb_code.combi-from_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.comb_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.g_codest_code.combi-code_subsection=ctrab_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.g_codest_codest_codest_codest_ab=-ctrab=-ctrab_code.g=-ctrab_bi-codest_b=ctrab_code.g=ctrab_codest_codest_codest_codest_b=ctrab_codest_code.com_code.com_code.g=ctrab_code.g=ctrab
    完工:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif.c

    gmake:***没有使目标'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL.c '的规则,'dk_files__do_no_edit/CC1352R1_LAUNCHXL.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL_fxns.c '的规则,'dk_files__do_no_edit/CC1352R1_LAUNCHXL_Fxns.obj'需要这些规则。
    gmake:***没有使目标'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/startup_files/ccfg.c '的规则,'sdk_files__do_no_edit/ccfg.obj'需要这些规则。
    gmake:***没有使目标'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL_TIRTOS.cmd '成为'All'所需的规则。

    编译文件:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/main_tirtos.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/main_tirtos.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL --include_path="c:cc_sbulation=ctran_subsections=ccs_code.comb_prob_prob_code.g=ctrab_code.comb_code.g=ctrab_codest_code.com_code.g=ctrab_codest_subsection=ctrab_code.com_code_subs=-code_subsection_codest_ab_code_prob_codest_codest-codest-inateg_ab_codest-trab_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_codest_codest-inates=ctrab_code.g=-inateg-inateg-inateg-inateg_
    完工:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/main_tirtos.c

    编译文件:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif_framework.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif_framework.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL --include_path="c:ccbid=ctran_code.comb_subsection=ccs_prob_code.comb_prob_prob_code.comb_prob_code.g=ctrab_code.comb_prob_b_code.g=ctrab_code.g=ctrab_b_code.comb_code.g=ctrab_code.g_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_code.g_codest_codest_code.g=ctrab_ab_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.c:ctrab_code.g=ctrab_code.c:
    完工:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif_framework.c

    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里获得了 CCS 项目? 它是通过 SCS 生成的吗? 很抱歉、我从未使用过 SCS、因此我对它非常不熟悉。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是在 SCS 中生成的。 它是 SCS 中的项目示例之一。 当我尝试将其导入 CCS 时、这些错误会随着工程编译/调试而出现。 这使我无法完成相应 TI 教程中任务2的前几个要点:

      

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我认为项目构建正常:

    ****项目 ADC_WINDOW_MONIT_launchpad_tirtos 的配置调试构建****

    "C:\\ti\\ccs1000\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

    编译文件:"../rom.cfg"
    调用:XDCtools
    "c:/ti/ccs1000/xdctools_3_61_00_16_core/xs "--xdcpath="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source;C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages /ti/workspaces/1000/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.are.elf.m4F -p ti.platforms.simplelink:CC1312R1F3 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL -r release -c "C:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -compileOptions "-mv7M4 -code_state=16\-float_support=fcc_rom-example-brom-cn=cn-section-cn-cexc13x2_dexample_bi-display-cn=-cn_bi-display-cn_bi-display-cn-cn_bide-bi-display-cn_bi-display-cn=-cn-cn-cn-cn-cn_bidecon-cn_bi-display-cn_bi-display-cn=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-ines=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-ctrab-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-ines
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/rom_pem4f.cfg 配置 rom.xem4f ...
    正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    制作 C:/ti/workspaces/1000/adc_window_monitor_launchpad_tirtos/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ...
    clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    asmem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M。。
    asmem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm_switch.sv7M。。
    asmem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/IntrinsicsSupport_asm.sv7M。。
    asmem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/TaskSupport_asm.sv7M。。
    arem4f rom_sysbios.obj m3_Hwi_asm.obj m3_Hwi_asm_switch.obj m3_IntrinsicsSupport_asm.obj m3_TaskSupport_asm.obj ...
    已完成库构建。
    clem4f 封装/cfg/rom_pem4f.c……
    警告:ti.sysbios.posix.Settings:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/posix/Settings.xs,第80行:ti.sysbios.posix.Settings:此模块已被 ti.posix.tirtos.Settings 取代。 请更新您的配置脚本。 代表此模块加载和配置新模块。
    已完成构建:"./rom.cfg"

    编译文件:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/ti/workspaces/1000/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL --include_path="C:ccbid=ctran_code.comb_code.combi-from_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.comb_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.g_codest_code.combi-code_subsection=ctrab_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.g_codest_codest_codest_codest_ab=-ctrab=-ctrab_code.g=-ctrab_bi-codest_b=ctrab_code.g=ctrab_codest_codest_codest_codest_b=ctrab_codest_code.com_code.com_code.g=ctrab_code.g=ctrab
    完工:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif.c

    编译文件:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL/CC1312R1_LAUNCHXL_fxns.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/ti/workspaces/1000/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL --include_path="cexample_confirm_defination=ccs_example_subsection=ccsv_example_example_ccsv-ctran_code_example_subsection=-ccsv-ctrad_code_ex-ccsv_example_ex-ccsv-code.g_ex-code_ex-ctrab_code_example_example_ine-region_ex-ccs=-ccs=-ctrab_ex-ctrad_ex-ccsv-code.g_ex-ctrab_ex-code_ex-ctrab_code_subs=-ctrab_ex-ctrab_ex-ctrab_code_subsep_code.g_ex-code.g_ex-ctrab_ex-code.g_ex-code.g /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL/CC1312R1_LAUNCHXL_fxns.c
    完工:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL/CC1312R1_LAUNCHXL_fxns.c

    编译文件:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/startup_files/ccfg.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/ti/workspaces/1000/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/startup_files/ccfg.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL --include_path="ccsd_probe_display_subsection="ccs_code_display_codest_defination=ccs_code.g_code_board_codest_codest_codest_code.g=ccsv_code_board_codest_codest_codest_codest_code.g=ccs=-code.com_code_board_code_board_codest_codest_codest_codest_codest_codest_codest_codest_codest_in=-in=-codest_ab_code_board_codest_codest_codest_codest_codest_codest_code.g=-codest_codest_codest_codest_ab_codest_code_board=-codest_codest_in=-in=-in=ctrab_code_board_code_board
    完工:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/startup_files/ccfg.c

    编译文件:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/main_tirtos.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/ti/workspaces/1000/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/main_tirtos.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL --include_path="c:cc_sbulation=ctran_subsections=ccs_code.comb_prob_prob_code.g=ctrab_code.comb_code.g=ctrab_codest_code.com_code.g=ctrab_codest_subsection=ctrab_code.com_code_subs=-code_subsection_codest_ab_code_prob_codest_codest-codest-inateg_ab_codest-trab_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_codest_codest-inates=ctrab_code.g=-inateg-inateg-inateg-inateg_
    完工:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/main_tirtos.c

    编译文件:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL/CC1312R1_LAUNCHXL.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/ti/workspaces/1000/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL --include_path="csdk_code.comb_code.g=ccsv_code_display_code_subsection=ccsv-code_board_code_display_code.g_codest_guide-board=ccsv_code_board_code.g=ctrab_code_display_codest_guide-region_code.g=ctrab_guides=-ccs_code.g_code.g_code_subs=ctrab_codest_code.g_codest_guid_guides=-ctrab_code_code.g_codest_codest_codest_codest_code.g=ctrab_codest_codest_code.g=ctrab_code.g_code.g_codest_codest_code_subs=ctrab_code.g=-/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL/CC1312R1_LAUNCHXL.c
    完工:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL/CC1312R1_LAUNCHXL.c

    编译文件:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif_framework.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/ti/workspaces/1000/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif_framework.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL --include_path="c:ccbid=ctran_code.comb_subsection=ccs_prob_code.comb_prob_prob_code.comb_prob_code.g=ctrab_code.comb_prob_b_code.g=ctrab_code.g=ctrab_b_code.comb_code.g=ctrab_code.g_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_code.g_codest_codest_code.g=ctrab_ab_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.c:ctrab_code.g=ctrab_code.c:
    完工:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif_framework.c

    构建目标:"adc_window_monitor_launchpad_tirtos.out"
    调用:ARM 链接器
    "c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl "-mv7M4 -code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --define=device_family=cc13x2_cc26x2 --define=DeviceFamily_CC13X2 -g --c99 --gcc ---gcc --export_warn=225 --export_export_ram_ram_zh-out_subs=-tidat_line_display_ram_zh-out_line_display_zh-out_subsections"--out_line_display_line_display_linepap_line_display-"-out_line_display_subsections=-tid_zh-tid_dat_zh-out_line_display_line_display_linep_linep_zh-out_subs=ma-out_line_display_linep-out_line_display_linep_corpad_region-content-content-out_region_zh-content-content-out_zh-out_subs"-content-out_display-out_display-out_lin /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/drivers/lib/drivers_cc13x2.aem4f /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib/bin/ccs/driverlib.lib /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1312R1_LAUNCHXL/CC1312R1_LAUNCHXL_TIRTOS.cmd /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/lib

    已完成构建目标:"adc_window_monitor_launchpad_tirtos.out"

    ****构建完成****

    不确定您的结尾处发生了什么情况 Project Explorer 中"sdk_files__do_no_edit"文件夹下的文件似乎存在问题。

    您能否共享项目(您可以在工作区中压缩整个'adc_window_monitor_launchpad'项目文件夹并将 zip 附加到此线程)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请参阅随附的。 请注意、我确实在 SCS 中的示例中添加了一些代码、并且在这些代码的前后都在 SCS 中工作。 在添加之前或之后、我无法将其导入 CCS。 随附的项目包含了我的部分新增内容。  

    谢谢、

    Alex

    e2e.ti.com/.../adc_5F00_window_5F00_monitor_5F00_launchpad_5F00_tirtos.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也不会得到您的项目的错误。

    您能清理项目吗? 在构建输出中、我没有看到 xdctools 像在输出中那样运行。 请清洁并重建所有内容。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我清理了它、没有错误。 当我重建它时、相同的警告和错误仍然存在。 如果它适合您、那么 CCS 可能有问题、或者它在我的 PC 上的安装方式有问题。 您知道如何解决此问题吗?

    谢谢、

    Alex

    下面是构建控制台:


    ****针对项目 ADC_WINDOW_MONIT_launchpad_tirtos 的纯净配置构建****

    "C:\\ti\\ccs1000\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 4 clean -o

    del /F "adc_window_monitor_launchpad_tirtos.hex""configPkg\linker.cmd""configPkg\compiler.opt""adc_window_monitor_launchpad_tirtos.out"
    del /F "main_tirtos.obj""scif.obj""scif_framework.obj""sdk_files__do_no_edit\cC1352R1_LAUNCHXL.obj""sdk_files__do_ine_edit\cC1352R1_LAUNCHXL_Fxns.obj""sdk_files_ccfg_ot_edit_ine_edit_obj
    del /F "main_tirtos.d"scif.d""scif_framework.d""sdk_files__do_ine_edit\cC1352R1_LAUNCHXL.d""sdk_files__do_edit\cC1352R1_LAUNCHXL_Fxns.d""sdk_files__d_ccs_但 未编辑
    rmdir /S/Q "configPkg\"
    找不到 C:\Users\alexm\workspace_v10\adc_window_monitor_launchpad_tirtos\Debug\main_tirtos.obj
    找不到 C:\users\alexm\workspace_v10\adc_window_monitor_launchpad_tirtos\Debug\sdk_files__do_no_edit\CC1352R1_LAUNCHXL.obj
    找不到 C:\Users\alexm\workspace_v10\adc_window_monitor_launchpad_tirtos\Debug\main_tirtos.d
    找不到 C:\users\alexm\workspace_v10\adc_window_monitor_launchpad_tirtos\Debug\sdk_files__do_no_edit\CC1352R1_LAUNCHXL.d
    已完成清理

    ****构建完成****

    ****项目 ADC_WINDOW_MONIT_launchpad_tirtos 的配置调试构建****

    "C:\\ti\\ccs1000\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

    编译文件:"../rom.cfg"
    调用:XDCtools
    "c:/ti/ccs1000/xdctools_3_61_00_16_core/xs "--xdcpath="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source;C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/kernel/tirtos/packages /Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.are.elf.m4F -p ti.platforms.simplelink:CC1352R1F3 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL -r release -c "C:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -compileOptions "-mv7M4 -code_state=16\-float_support=fcc_rom-example-brom-cn=cn-section-cn-cexc13x2_dexample_bi-display-cn=-cn_bi-display-cn_bi-display-cn-cn_bide-bi-display-cn_bi-display-cn=-cn-cn-cn-cn-cn_bidecon-cn_bi-display-cn_bi-display-cn=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-ines=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-ctrab-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-ines
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/rom_pem4f.cfg 配置 rom.xem4f ...
    正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    制作 C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ...
    已完成库构建。
    clem4f 封装/cfg/rom_pem4f.c……
    警告:ti.sysbios.posix.Settings:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/posix/Settings.xs,第80行:ti.sysbios.posix.Settings:此模块已被 ti.posix.tirtos.Settings 取代。 请更新您的配置脚本。 代表此模块加载和配置新模块。
    已完成构建:"./rom.cfg"

    gmake:***没有使目标'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL.c '的规则,'dk_files__do_no_edit/CC1352R1_LAUNCHXL.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL_fxns.c '的规则,'dk_files__do_no_edit/CC1352R1_LAUNCHXL_Fxns.obj'需要这些规则。
    gmake:***没有使目标'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/startup_files/ccfg.c '的规则,'sdk_files__do_no_edit/ccfg.obj'需要这些规则。
    gmake:***没有使目标'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL_TIRTOS.cmd '成为'All'所需的规则。

    编译文件:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL --include_path="C:ccbid=ctran_code.comb_code.combi-from_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.comb_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.g_codest_code.combi-code_subsection=ctrab_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.g_codest_codest_codest_codest_ab=-ctrab=-ctrab_code.g=-ctrab_bi-codest_b=ctrab_code.g=ctrab_codest_codest_codest_codest_b=ctrab_codest_code.com_code.com_code.g=ctrab_code.g=ctrab
    完工:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif.c

    编译文件:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/main_tirtos.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/main_tirtos.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL --include_path="c:cc_sbulation=ctran_subsections=ccs_code.comb_prob_prob_code.g=ctrab_code.comb_code.g=ctrab_codest_code.com_code.g=ctrab_codest_subsection=ctrab_code.com_code_subs=-code_subsection_codest_ab_code_prob_codest_codest-codest-inateg_ab_codest-trab_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_codest_codest-inates=ctrab_code.g=-inateg-inateg-inateg-inateg_
    完工:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/main_tirtos.c

    编译文件:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif_framework.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif_framework.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL --include_path="c:ccbid=ctran_code.comb_subsection=ccs_prob_code.comb_prob_prob_code.comb_prob_code.g=ctrab_code.comb_prob_b_code.g=ctrab_code.g=ctrab_b_code.comb_code.g=ctrab_code.g_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_code.g_codest_codest_code.g=ctrab_ab_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.c:ctrab_code.g=ctrab_code.c:
    完工:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif_framework.c

    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我随附的工程是否专为您构建?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/5483.adc_5F00_window_5F00_monitor_5F00_launchpad_5F00_tirtos.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我在您的文件中遇到了相同的错误。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须有特定于您的环境的内容...  

    我需要对此进行一些思考...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在 Project Explorer 视图中发布工程的屏幕截图? 请展开"sdk_files__do_no_edit"文件夹并为其中一个文件显示属性(右键单击该文件夹并在上下文菜单中选择"Properties")

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是所需图片:

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到我有最新版本的 SDK (4.30.00.54 (2020年10月05日)、文件路径为版本4.20.00.35 (2020年6月30日)。 我无法在 版本位置找到 CC1352R1_LAUNCHXL_Fxns.c 文件  4.30.00.54。我还注意到您在使用1352R1时使用的是 Fxns.c 文件、如果这有所不同的话。 我甚至在窗口中搜索了该文件、但找不到该文件。 您有哪些建议来帮助解决此问题?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些链接的源文件具有断开的链接(黄色感叹号图标)。  

    [引用用户="Alex Morrison 的说法]我注意到我有最新版本的 SDK (4.30.00.54 (2020年10月5日))、文件路径为版本4.20.00.35 (2020年6月30日)。 [/报价]

    我不确定这里会发生什么情况。 您是否安装了多个版本的 SDK? 根据您提供的构建输出、该项目使用4.20.00.35、这是我看到的 SDK 的最新版本(至少公开)。

    请确保您安装了有效版本4.20.00.35。 项目正在查找其中的文件、找不到这些文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个更新版本  4.20.00.35。  

    4.20.01.04于2020年8月14日发布、4.30.00.54于2020年10月5日发布、如以下网站所示:    

    我安装了最新版本(2020年10月4日30.00.54日)。 当我安装 4.20.00.35时、我停止了任何错误、但仍有一条警告说"此模块已折旧"。 我当前安装了多个版本的 SDK、如下图所示。 您是否建议删除两个不 是4.20.00.35的版本?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我现在收到的警告:


    ****针对项目 ADC_WINDOW_MONIT_launchpad_tirtos 的纯净配置构建****

    "C:\\ti\\ccs1011\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 clean -o

    del /F "adc_window_monitor_launchpad_tirtos.hex""configPkg\linker.cmd""configPkg\compiler.opt""adc_window_monitor_launchpad_tirtos.out"
    del /F "main_tirtos.obj""scif.obj""scif_framework.obj""sdk_files__do_no_edit\cC1352R1_LAUNCHXL.obj""sdk_files__do_ine_edit\cC1352R1_LAUNCHXL_Fxns.obj""sdk_files_ccfg_ot_edit_ine_edit_obj
    del /F "main_tirtos.d"scif.d""scif_framework.d""sdk_files__do_ine_edit\cC1352R1_LAUNCHXL.d""sdk_files__do_edit\cC1352R1_LAUNCHXL_Fxns.d""sdk_files__d_ccs_但 未编辑
    rmdir /S/Q "configPkg\"
    找不到 C:\Users\alexm\workspace_v10\adc_window_monitor_launchpad_tirtos\Debug\main_tirtos.obj
    找不到 C:\users\alexm\workspace_v10\adc_window_monitor_launchpad_tirtos\Debug\sdk_files__do_no_edit\CC1352R1_LAUNCHXL.obj
    找不到 C:\Users\alexm\workspace_v10\adc_window_monitor_launchpad_tirtos\Debug\main_tirtos.d
    找不到 C:\users\alexm\workspace_v10\adc_window_monitor_launchpad_tirtos\Debug\sdk_files__do_no_edit\CC1352R1_LAUNCHXL.d
    已完成清理

    ****构建完成****

    ****项目 ADC_WINDOW_MONIT_launchpad_tirtos 的配置调试构建****

    "C:\\ti\\ccs1011\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

    编译文件:"../rom.cfg"
    调用:XDCtools
    "c:/ti/ccs1011/xdctools_3_61_02_27_core/xs "--xdcpath="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source;C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/kernel/tirtos/packages /Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.are.elf.m4F -p ti.platforms.simplelink:CC1352R1F3 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL -r release -c "C:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/include -compileOptions "-mv7M4 -code_state=16\-float_support=fcc_rom-example-brom-cn=cn-section-cn-cexc13x2_dexample_bi-display-cn=-cn_bi-display-cn_bi-display-cn-cn_bide-bi-display-cn_bi-display-cn=-cn-cn-cn-cn-cn_bidecon-cn_bi-display-cn_bi-display-cn=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-ines=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-ctrab-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-ines
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/rom_pem4f.cfg 配置 rom.xem4f ...
    正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    制作 C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ...
    已完成库构建。
    clem4f 封装/cfg/rom_pem4f.c……
    警告:ti.sysbios.posix.Settings:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/posix/Settings.xs,第80行:ti.sysbios.posix.Settings:此模块已被 ti.posix.tirtos.Settings 取代。 请更新您的配置脚本。 代表此模块加载和配置新模块。
    已完成构建:"./rom.cfg"

    编译文件:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL --include_path="C:ccbid=ctran_code.comb_code.combi-from_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.comb_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.g_codest_code.combi-code_subsection=ctrab_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.g_codest_codest_codest_codest_ab=-ctrab=-ctrab_code.g=-ctrab_bi-codest_b=ctrab_code.g=ctrab_codest_codest_codest_codest_b=ctrab_codest_code.com_code.com_code.g=ctrab_code.g=ctrab
    完工:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif.c

    编译文件:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL_fxns.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL --include_path="cexit_example_subsection=ccsv_example_example_subsection=ccsv-ex-ccsv-code_example_exccsv-code_intrab_code.g_example_code_example_exctrab-ccsv-code.g_code_example_subsection=-ccsv-ccsv-ctrad_ex-ccsv-ex-code_ex-ctrab_ex-code.g_ex-code_ex-ccsv-code_example_example_example_ex-ctrab-ctrab-ccs=ccsv-code.g_ex-code.g_ex-ctrab_ex-code_subsep_ex-code.g_ex-code.g_ex-ctrab_ex-cod /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL_fxns.c
    完工:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL_fxns.c

    编译文件:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL --include_path="csdk_code.comb_code.g=ccsv_prob_code_display_subsection=ccsv-code_board_code_display_code.g_codest_guide-board=ccsv_code_board_code.g_code_display_guides=-intrab_code_board_codest_guide-region_code.g=ccs_code.g_codest_guid_guides=-ctrab_code.g_codest_guides=-ctrab_code.g_codest_codest_guid_codest_codest_code.g=ctrab_code_subs=-ines=ctrab_guid_guid_code.g_code.g_codest_code.g_codest_ab_codest_code_/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL.c
    完工:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL.c

    编译文件:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/main_tirtos.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/main_tirtos.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL --include_path="c:cc_sbulation=ctran_subsections=ccs_code.comb_prob_prob_code.g=ctrab_code.comb_code.g=ctrab_codest_code.com_code.g=ctrab_codest_subsection=ctrab_code.com_code_subs=-code_subsection_codest_ab_code_prob_codest_codest-codest-inateg_ab_codest-trab_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_codest_codest-inates=ctrab_code.g=-inateg-inateg-inateg-inateg_
    完工:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/main_tirtos.c

    编译文件:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/startup_files/ccfg.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/startup_files/ccfg.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL --include_path="ccsd_probe_display_subsection="ccs_code_display_codest_defination=ccs_code.g_code_board_codest_codest_codest_code.g=ccsv_code_board_codest_codest_codest_codest_code.g=ccs=-code.com_code_board_code_board_codest_codest_codest_codest_codest_codest_codest_codest_codest_in=-in=-codest_ab_code_board_codest_codest_codest_codest_codest_codest_code.g=-codest_codest_codest_codest_ab_codest_code_board=-codest_codest_in=-in=-in=ctrab_code_board_code_board
    完工:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/startup_files/ccfg.c

    编译文件:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif_framework.c
    调用:ARM 编译器
    "c:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/Users/alexm/workspace_v10/adc_window_monitor_launchpad_tirtos /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source /ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif_framework.c --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL --include_path="c:ccbid=ctran_code.comb_subsection=ccs_prob_code.comb_prob_prob_code.comb_prob_code.g=ctrab_code.comb_prob_b_code.g=ctrab_code.g=ctrab_b_code.comb_code.g=ctrab_code.g_code.g=ctrab_codest_code.g=ctrab_code.g_codest_codest_code.g=ctrab_ab_code.g=ctrab_code.g=ctrab_code.c:ctrab_code.g=ctrab_code.c:
    完工:"c:/ti/scs_academy/adc_window_monitor_launchpad/source/scif_framework.c

    构建目标:"adc_window_monitor_launchpad_tirtos.out"
    调用:ARM 链接器
    "c:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/bin/armcl "-mv7M4 -code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --define=device_family=cc13x2_cc26x2 --define=DeviceFamily_CC13X2 -g --c99 --gcc ---gcc --export_warn=225 --export_export_ram_ram_zh-out_subs=-tidat_line_display_ram_zh-out_line_display_zh-out_subsections"--out_line_display_line_display_linepap_line_display-"-out_line_display_subsections=-tid_zh-tid_dat_zh-out_line_display_line_display_linep_linep_zh-out_subs=ma-out_line_display_linep-out_line_display_linep_corpad_region-content-content-out_region_zh-content-content-out_zh-out_subs"-content-out_display-out_display-out_lin /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/drivers/lib/drivers_cc13x2.aem4f /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib/bin/ccs/driverlib.lib /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL_TIRTOS.cmd /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/include /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.1.LTS/lib

    已完成构建目标:"adc_window_monitor_launchpad_tirtos.out"

    ****构建完成****

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Alex Morrison ]]我安装了最新版本(2020年10月4.30.00.54日05日)。 当我安装 4.20.00.35时、我停止了任何错误、但仍有一条警告说"此模块已折旧"。 我当前安装了多个版本的 SDK、如下图所示。 您是否建议删除两个不 是4.20.00.35的版本?

    不可以、保留多个版本的 SDK 完全没问题。 至于警告、它是一条弃用消息。 现在可能还可以、但将来可能会导致问题。