This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 版本6.2

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/939686/ccs-ccs-version-6-2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

问题:  

将 DSP 器件 TMSDC6727从 Windows 7转换为 Windows 10所需的项目。 我将 CCS 版本5.5更新为版本6.2、下面是构建错误。  我尝试使用新版本的 CCS 版本7、8、9和10、但不支持 TI DSP TMSDC6727。 TI 工程师能否帮助我解决此问题? 我不确定该怎么办?

****项目 ActiveSonar 的纯净配置构建****

"C:\\Texas Instruments\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-j 8 Clean -O

gmake:***没有规则使目标“干净”。 停下。

****构建完成****

发生构建文件生成错误..

无法构建工程。 引用的项目'ActiveSonar'包含构建错误。

构建停止..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    [引用用户="Michael Huy"] 我尝试了新版本的 CCS 版本7、8、9和10、但不支持 TI DSP TMSDC6727[/quot]

    这些版本的 CCS 确实支持 C6727。 如果您可以更新到更高版本、我肯定会推荐它。  

    很难说出生成错误的原因是什么。 我需要更多详细信息。 我要说的一点是、您在一个包含空格的路径中安装了 CCS ("Texas Instruments")。 我不建议这样做、因为 非字母数字字符有时会导致生成问题。 如果您尝试安装 CCS 的更高版本(或重新安装此版本)、请在不带此类字符的路径中安装(如默认的 c:\ti")

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题:  

    将 DSP 器件 TMSDC6727从 Windows 7转换为 Windows 10所需的项目。 我将 CCS 版本5.5更新为版本6.2、下面是构建错误。 TI 工程师可以提供帮助吗?

    ****为项目 ActiveSonar 构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-j 8 all -O

    '构建文件:C:/ExproMetersInc/Projects/ActiveMeter/BaseUnit/DSP - CCS5/Main/ActiveSONAR.tcf'

    '调用:TConf'

    "C:/ti/bios_5_20_05/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_20_05/packages;" C:/ExproMetersInc/Projects/ActiveMeter/BaseUnit/DSP - CCS5/Main/ActiveSONAR.tcf"

    subdir_rules.mk:17:目标'Build-105018881-InProc '的配方失败

    虚拟机初始化期间发生错误

    Java/lang/NoClassDefFoundError: Java/lang/Object

    gmaking[1]:***[Build-105018881-InProC]错误3.

    gmake:***[build-105018881]错误2.

    subdir_rules.mk:14:目标'build-105018881'的配方失败

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Michael Huy"] C:/ExproMetersInc/Projects/ActiveMeter/BaseUnit/DSP - CCS5/Main/ActiveSONAR.tcf[/quot]

    DSP/BIOS 通常与路径中的空格不同。 是否可以尝试使用其他文件夹名称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    新编译问题:

    ****项目 ActiveSonar 的纯净配置构建****

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-j 8 clean -O

    DEL /F "ActiveSONARcfg.h""ActiveSONARcfg.h"?" "ActiveSONAR.cdb""C:\ExproMetersinc\projects\ActiveMeter\BaseUnit\DSPCCS5\Main\Debug\ActiveSonar.out""ActiveSONARcfg.cmd""ActiveSONARcfg.s"?" "ActiveSONARcfg_c.c""C:\ExproMetersinc\projects\ActiveMeter\BaseUnit\DSPCCS5\Main\Debug\ActiveSonar.hex"

    DEL /F "ActiveConfig.d"ActiveSONARcfg_c.d""ActiveSonarMain.d"ArrivalTrackerAlgos.d"CaponAlgos.d"DemodDataAlgos.d""DeviceParams.d""FFT.d""FPGADriver.d"MODBUSS.d""D""D"MOD"USD""D"USD""D.CONTROL.RON""""D""D""D"USD""D""D""D""D""D"USCRINESS.ROM"

    DEL /F "I2CEEPROM.d"

    DEL /F "ActiveSONARcfg.d"

    del /F "ActiveConfig.obj""ActiveSONARcfg.obj""ActiveSONARcfg_c.obj""ActiveSonarMain.obj""ArrivalTrackerAlgos.obj""CaponAlgos.obj""DemodDataAlgos.obj""DeviceParams.obj""FFT."Frivers_algos.obj ""d.pos_mos.cru.micro.obj "d_me.obj "d_mos.micro.microcontrollers_mos""d.pos_mos.obj "d_me.obj "d_mos_mos_mos_mos.obj "d.pos.microcontrollers_mos.obt_me.obj "d_mos"

    del /F "my_DSPF_s_fftSPxSP.d""my_DP_cmplx_material.d""my_DP_cmplx_memcpy.d"

    找不到 C:\ExproMetersinc\projects\ActiveMeter\BaseUnit\DSPCCS5\Main\ActiveSonar\Debug\ActiveSONARcfg.h

    找不到 C:\ExproMetersinc\projects\ActiveMeter\BaseUnit\DSPCCS5\Main\Debug\ActiveSonar.out

    找不到 C:\ExproMetersinc\projects\ActiveMeter\BaseUnit\DSPCCS5\Main\ActiveSonar\Debug\ActiveSONARcfg.cmd

    找不到 C:\ExproMetersinc\projects\ActiveMeter\BaseUnit\DSPCCS5\Main\Debug\ActiveSonar.hex

    找不到 C:\ExproMetersinc\projects\ActiveMeter\BaseUnit\DSPCCS5\Main\ActiveSonar\Debug\ActiveConfig.d

    找不到 C:\ExproMetersinc\projects\ActiveMeter\BaseUnit\DSPCCS5\Main\ActiveSonar\Debug\I2CEEPROM.d

    找不到 C:\ExproMetersinc\projects\ActiveMeter\BaseUnit\DSPCCS5\Main\ActiveSonar\Debug\ActiveSONARcfg.d

    找不到 C:\ExproMetersinc\projects\ActiveMeter\BaseUnit\DSPCCS5\Main\ActiveSonar\Debug\ActiveConfig.obj

    找不到 C:\ExproMetersinc\projects\ActiveMeter\BaseUnit\DSPCCS5\Main\ActiveSonar\Debug\my_DSPF_s_fftSPxSP.d

    '已完成清洁'

    '

    ****构建完成****

    ****为项目 ActiveSonar 构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-j 8 all -O

    '生成文件:C:/ExproMetersInc/Projects/ActiveMeter/BaseUnit/DSPCCS5/Main/ActiveSONAR.tcf '

    '调用:TConf'

    "C:/ti/bios_5_20_05/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_20_05/packages;" C:/ExproMetersInc/Projects/ActiveMeter/BaseUnit/DSPCCS5/Main/ActiveSONAR.tcf "

    subdir_rules.mk:17:目标'Build-105018881-InProc '的配方失败

    虚拟机初始化期间发生错误

    Java/lang/NoClassDefFoundError: Java/lang/Object

    gmaking[1]:***[Build-105018881-InProC]错误3.

    gmake:***[build-105018881]错误2.

    subdir_rules.mk:14:目标'build-105018881'的配方失败

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您清理路径。 不幸的是,它没有帮助。

    [引用用户="Michael Huy"]

    虚拟机初始化期间发生错误

    Java/lang/NoClassDefFoundError: Java/lang/Object

    [/报价]

    错误外观与以下主题中报告的错误有关:

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/657900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 工程师可以提供帮助吗?

    ****项目 ActiveSonar 的纯净配置构建****

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-j 8 clean -O

    DEL /F "ActiveSONARcfg.h""ActiveSONARcfg.h"?" "ActiveSONAR.cdb""ActiveSonarBase.exe""C:\ti\ActiveMeter\Base Unit\Main\Debug\ActiveSonar.out""ActiveSONARcfg.cmd""ActiveSONARcfg.s"?" "ActiveSONARcfg_c.c"

    DEL /F "ActiveConfig.d"ActiveSONARcfg_c.d""ActiveSonarMain.d"ArrivalTrackerAlgos.d"CaponAlgos.d"DemodDataAlgos.d""DeviceParams.d""FFT.d""FPGADriver.d"MODBUSS.d""D""D"MOD"USD""D"USD""D.CONTROL.RON""""D""D""D"USD""D""D""D""D""D"USCRINESS.ROM"

    DEL /F "I2CEEPROM.d"

    DEL /F "ActiveSONARcfg.d"

    del /F "ActiveConfig.obj""ActiveSONARcfg.obj""ActiveSONARcfg_c.obj""ActiveSonarMain.obj""ArrivalTrackerAlgos.obj""CaponAlgos.obj""DemodDataAlgos.obj""DeviceParams.obj""FFT."Frivers_algos.obj ""d.pos_mos.cru.micro.obj "d_me.obj "d_mos.micro.microcontrollers_mos""d.pos_mos.obj "d_me.obj "d_mos_mos_mos_mos.obj "d.pos.microcontrollers_mos.obt_me.obj "d_mos"

    del /F "my_DSPF_s_fftSPxSP.d""my_DP_cmplx_material.d""my_DP_cmplx_memcpy.d"

    找不到 C:\Users\Michael.Huy\workspace_v6_2\ActiveSonar\Debug\ActiveSONARcfg.h

    找不到 C:\ti\ActiveMeter\Base Unit\Main\Debug\ActiveSonar.out

    找不到 C:\Users\Michael.Huy\workspace_v6_2\ActiveSonar\Debug\ActiveSONARcfg.cmd

    找不到 C:\Users\Michael.Huy\workspace_v6_2\ActiveSonar\Debug\ActiveConfig.d

    找不到 C:\Users\Michael.Huy\workspace_v6_2\ActiveSonar\Debug\I2CEEPROM.d

    找不到 C:\Users\Michael.Huy\workspace_v6_2\ActiveSonar\Debug\ActiveSONARcfg.d

    找不到 C:\Users\Michael.Huy\workspace_v6_2\ActiveSonar\Debug\ActiveConfig.obj

    找不到 C:\Users\Michael.Huy\workspace_v6_2\ActiveSonar\Debug\my_DSPF_s_fftSPxSP.d

    '已完成清洁'

    '

    ****构建完成****

    发生构建文件生成错误..

    当前未安装产品"XDAIS" v0.0、并且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。

    构建停止..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 由于一些家庭紧急情况、我进出了。

    [报价用户="Michael Huy">产品'XDAIS' v0.0当前未安装,并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

    请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/374245/2046257#2046257

    谢谢

    Ki