This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:是否需要在软件端实现 USB PD 物理层?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, MSP430G2553, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941005/ccs-msp430g2553-is-it-require-to-implement-usb-pd-physical-layer-on-software-side

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:TUSB422MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们目前正在进行基于 USB Type C 的快速充电系统设计、并将 TUSB422与 MSP430G2553连接到兼容的 PD 以实现快速充电。

我们能够通过 I2C 成功读取和写入寄存器。

那么、是否需要在软件端实现 USB PD 物理层? 还是由 TUSB422在内部处理? 并且随附的 Type-C 充电器是否支持 PD 兼容、是否支持 5V@3A/9V@2.5A12V@1.9A 以及所有功能通过 I2C 寄存器访问的广播/协商?

请参阅随附的 pdf 文件。

此致、

Bhautike2e.ti.com/.../tusb422.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB422需要软件才能使其正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhautik、

    TUSB422处理 PD PHY、但它需要包含 USB Type-C 端口管理(TCPM)的主机 MCU。 如 USB.org 文档中所述、TCPM 包括处理协议层和策略引擎。

    如以下类似主题中所述: Link1Link2、您可以从 TUSB422页面请求固件。

    固件不是为 MSP430G2553开发的、而是为 MSP430FR5969开发的。 但我希望它对您有所帮助。

    此致、

    Luis R