This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5517:CAN#39;t find source file "...src\c55\rfft64.s"when simulating the TDU test package (VoLIB)(模拟 TDU 测试包(VoLIB)时)

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/946405/ccs-tms320c5517-can-t-find-source-file-src-c55-rfft64-s-when-simulating-the-tdu-test-package-volib

器件型号:TMS320C5517

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

按照 TDU_Test.chm" 上的设备测试程序、我模拟 VoLIB TDU 测试项目"test_rel_C5510_C55L_COFF":

1打开 CCS (版本5.5.0.00077)、

2在     封装\ti\mas\TDU 测试中导入现有 CCS/CCE Eclipse 项目 test_rel_C5510_C55L_COFF

3将所有项目添加 到目标:test_rel_C5510_C55L_COFF.out

4打开 C55xx Rev3.0 CPU 功能仿真器来调试和加载 TEST_REL_C5510_C55L_COFF.out

5在 tdusim.c 中、I step 运行到" do_while "循环( 第1795行至1801行):


 执行{
   Generate_tone_frame (&tdualSim.txSGN、tduSim.frame_size、TX_IN_FRAME);
   if (tdualSim.options.overwrite_scr){
     overwriteScratchBuffers ();
   }
   tduSendIn (tduInst、TX_IN_FRAME、Tx_TX_ONLY);
 } while (!tduSim.txSGN.FileClose);

 循环26次时、tduduSendIn 中将出现消息" Can't find a source file at "M:\TI_MAS_VOLIB_2_1_0_1_bldfore\DSP_gtmas\ti\mas\TDU/C55\rfft64.s" 、并模拟暂停。

我不知道是什么问题、

VoLIB 软件包为"ti_mas_volib_2_1_0_1_c55_CPU3_win32.exe"。 使用相同的封装时、ECU 仿真正常。


请注意、

杜德豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="user5926475"] 在循环26次时、tduduIn/Sendal\dsps_gtmas\ti\mas\xt/src/c55\rfft64.s"中将出现一条消息"找不到源文件  "。

    我无法停止、但我可以解释错误消息:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/738885?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    [引用 user5926475]VoLIB 软件包为"ti_mas_volib_2_1_0_1_C55_CPU3_Win32.exe"。 使用相同的封装时、ECU 仿真正常。[/报价]

    我不确定我是否了解正在发生的情况。 您说过、当您使用上述封装时、它工作正常。 但根据错误消息、正在使用相同版本的封装(VOLIB 2.1.0.1)。 当您遇到错误时、您在哪里获得了软件包?

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

     正常运行时是否可以忽略该消息? 它是无害的、仅在未 找到源时进行调试?

    我还在"ti_mas_volib_2_1_0_1_C55_win32.exe"软件包中模拟 TDU 测试、与  "ti_mas_volib_2_1_0_1_C55_CPU3_win32.exe"软件包中显示的消息相同。

    VoLIB 软件包为"ti_mas_volib_2_1_0_1_c55_CPU3_win32.exe"。 对于相同的封装、ECU 仿真正常。"、我是说在同一封装中、ECU 测试仿真正常、但 TDU 测试显示此消息。 ECU 和 TDU 是采用相同封装(VOLIB2.1.0.1)的两个不同组件。

    此致、

    杜德豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user5926475]\n 正常 运行时是否可以忽略该消息? 它是无害的 、仅在未找到源代码时才进行调试?

    基本上是肯定的。 它不会影响应用程序执行或性能。

    [引用用户="user5926475"] VoLIB 软件包为"ti_mas_volib_2_1_0_1_C55_CPU3_Win32.exe"。 对于相同的封装、ECU 仿真正常。"、我是说在同一封装中、ECU 测试仿真正常、但 TDU 测试显示此消息。 ECU 和 TDU 是同一封装中的两个不同组件(VOLIB2.1.0.1)。[/引述]

    我需要将此主题提请器件专家注意。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ki"]我需要提请器件专家注意此主题。

    在执行该操作之前、我只想确认 TDU 测试是否未按预期运行。 消息本身不需要担心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我需要很长时间才能在假定所有断点的情况下运行到最后、并获取结果文件"testep.txt "、我将其附在这里、看起来是正确的。

    此致、

    杜德豪

    e2e.ti.com/.../testrep.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user5926475"]我需要很长时间才能运行到最后并假定所有断点、然后得到结果文件"testep.txt"、我将其附在这里、看起来是正确的。

    好的、那么问题只是关于源文件查找的警告(可以忽略)。

    我想我们可以关闭这个线程。

    谢谢

    Ki