This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:每次更新后重启 Windows

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/946708/ccs-reboot-windows-after-each-update

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Windows 10计算机上运行 CCS。 今天我更新为10.1.1.00004。 当我开始安装时、我看到一个消息框"正在等待重新启动"。 我重新启动了计算机2次,但每次都出现此消息框。 第三次尝试时、我忽略了它并继续安装。 安装完成后、我更新了所有编译器。 但是、每次更新我的编译器(Tiva、MSP320、CC32xx、PRU)和 Linux 工具后、我都会收到一条消息"您必须重新启动计算机"。 以前从未需要重新启动计算机以安装 CCS 或 Eclipse、甚至是编译器更新。 这是 CCS 的一个错误还是我的计算机上的一个问题-这是相当烦人的:(?

此致

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    重新启动消息是一个错误肯定的位。 我发现尽管收到消息、但我不需要重新启动。 以前有人对此消息提出投诉、但我不确定当前的解决方案是什么。 我需要进一步调查并告知您。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从安装工程师那里得到了更多的澄清。 它更多地是警告。 原因是在某些情况下、重新启动实际上有助于避免在安装后立即运行时出现任何潜在的 CCS 问题。 因此、安装程序会查找 任何等待中的系统重新引导、即使与 CCS 无关也是如此。 我确实同意这种做法有点令人困惑和误导(希望我们能够在将来澄清问题)。 但在大多数情况下、可以忽略该警告。

    Ki