This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:CCS 编译卡住

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/946483/ccs-am3359-ccs-build-stuck

器件型号:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的 code composer studio (Windows 10下最新版本)出现问题。 当我构建一个永远无法完成的项目时、我从20分钟开始就收到消息"Preparing for Build - please wait"。 我尝试从-clean 参数开始、但它没有帮助。 然后重新安装,但问题相同。

我需要一些帮助、因为我现在无法工作。

提前感谢、

Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    您是否在所有项目中都能获得该功能? 还是仅特定的一个?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我通过所有项目获得它...

    提前感谢、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 CCS?