This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6415T:CCStudio V3.1 ->V3.3编译问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/946324/ccs-tms320c6415t-ccstudio-v3-1---v3-3-compilation-issue

器件型号:TMS320C6415T

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用 CCStudio 3.1、由于 V3.3不可用、我们计划移动 V3.3、但存在编译问题、请帮助我们解决此问题。 


06:58:01
[RTM.cdb]"C:\CCSTUDIO_v3.3\BIOS_5_32_01\xdctools\tconf"-b -Dconfig.importPath="C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_32_01/packages " RTM.cdb 06:58:01 js:"./rtm.c:"06:/jm:03:58 :01:01:01:058:js:m:01:01:01:01:01:01:058:js 语句之前,缺少 mjs 语句 ^ 06:58:01 js:"./rtm.cdb",第5行:在:: operator 06:58:01 js 之后缺少名称: 参数 iComment::“此对象定义 DSP 片上存储器的空间”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到我的存储器中、从3.1转换到3.3也需要从第4代到第5代的 DSP/BIOS 迁移。 后者还使用不同的配置脚本。 如果没有详细信息、客户会发现 CDB 文件不再使用、而是使用 TCF 脚本。 因此、您肯定不需要使用带3.3的 CDB 文件

    我记不清整个迁移过程、导入标准 TI 平台或创建您自己的平台需要一些东西。

    接下来、外设初始化发生了变化、因此您可能需要使用 CSL 对 EMIF 初始化进行编码。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balakrishnan -由于您有一个旧的 DSP/BIOS .cdb 文件、我假设您使用的是具有 CCSv3.1的 BIOS 4.9。 是否要移至 CCSV3.3中的 BIOS 5.x?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki、如果 BIOS 5.x 能解决此问题、请分享 BIOS 下载链接和 升级过程。  

    谢谢  

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Balakrishnan Vellingiri1">]谢谢 Ki、我一定会使用 BIOS 5.x。如果它解决了此问题、请共享 BIOS 下载链接和 升级过程。  [/报价]

    CCS v3.3附带 BIOS 5.x

    关于迁移过程、请参阅:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/Migrating_from_BIOS_4.9_to_BIOS_5.x

    谢谢

    Ki