This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P4111:CCS/MSP432P4111

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/940673/ccs-msp432p4111-ccs-msp432p4111

e2e.ti.com/.../3326.rom_5F00_map.he2e.ti.com/.../rom_5F00_map.hPart编号:MSP432P4111

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在研究将 MSP432p4111与 BQ27441集成的项目、同时我找到了 HAL 程序并使其正常工作我尝试将其转移到另一个系统、在该系统中我遇到了"编译器问题"和"未找到路径"问题、 因此、我创建了同一个项目、其中包含从目录中删除的相同文件、并将其包含在项目本身中、现在我将获得这些文件  

说明资源路径位置类型
未解析的符号 CS_setDCOCenteredFrequency、首先在./HAL_UART.obj battery C/C++ problem 中引用

e2e.ti.com/.../cs.he2e.ti.com/.../HAL_5F00_I2C.ce2e.ti.com/.../HAL_5F00_I2C.he2e.ti.com/.../HAL_5F00_UART.ce2e.ti.com/.../HAL_5F00_UART.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Sasi kumar1"]未解析的符号 CS_setDCOCenteredFrequency,首先在./HAL_UART.obj battery C/C++ problem 中引用

    这是常见 的链接 器错误。 有关更多详细信息以及解决方法、请参阅以下文章:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html#error-10234-d-unresolved-symbols-remain

    基本上、您需要添加定义  CS_setDCOCenteredFrequency 的目标文件或库

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在项目中链接了库文件、但我收到了错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您链接了哪个库?

    您需要在此处将库及其位置添加到链接器选项中:

    如果不正确、则未解析的符号错误将消失。

    此致、

    John