This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS v9.3.0似乎不支持 TMDSEVM6657LS 评估模块

Guru**** 2828355 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945392/ccs-ccstudio-ccs-v9-3-0-does-not-seem-to-support-tmdsevm6657ls-evaluation-module

器件型号:CCStudio
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6655

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 Code Composer Studio 下的 TMDSEVM6657LS 评估模块为 TMS320C6655 DSP 开发代码。

我安装了 CCS v9.3.0.00012 (并在安装过程中选择了 C6000 DSP 支持)。

我安装了 TMDSEVM6657LS 评估模块随附的多核软件开发套件 CD 版本02.02.01。 第一个问题提示是 CD 随 CCS v5.2.1一起提供(我不安装 CCS v5)。

我导入了一个示例项目 "FFT_example_66_LE_ELF"、我在某个地方找到了该项目、只是为了让我的脚湿。 该工程在 CCS 下免费编译错误/警告。

TMDSEVM6657LS 问题:

1) 1)当我将 PC 连接到夹层板时、Windows 设备管理器不会报告和新端口。 当我将 PC 连接到主板时、Windows 设备管理器报告 XDS100类 USB 串行端口(COMxxx)。  CCS 到评估模块的代码加载/调试连接在哪里? 是主板上的 mini-USB 还是夹层板上的 mini-USB? 为什么 Windows 看不到连接?

Code Composer Studio CCS v9.3.0。 问题:

1) 1)在 Project properties / General / Project 选项卡下、器件正确地将'Family'显示为 C6000、但在'Variant'下拉列表中看不到 TMDSEVM6657LS。 如何将对此评估模块的支持添加到 CCS 中? 最新和最优秀的 CCS v9.3.0应该已经知道 TMDSEVM6657LS。

2) 2)在器件连接下拉列表下、我选择了 TI XDS2xx USB 板载调试探针。 连接验证操作失败。 对于此评估模块(文档中显示为 XDS200)而言、这是正确的选择吗? 为什么失败(可能是因为 Windows 无法看到连接)?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    [引用用户="James Enno54"]

    TMDSEVM6657LS 问题:

    1) 1)当我将 PC 连接到夹层板时、Windows 设备管理器不会报告和新端口。 当我将 PC 连接到主板时、Windows 设备管理器报告 XDS100类 USB 串行端口(COMxxx)。  CCS 到评估模块的代码加载/调试连接在哪里? 是主板上的 mini-USB 还是夹层板上的 mini-USB? 为什么 Windows 看不到连接?

    [/报价]

    这是一个更好地向 EVM 供应商提出的问题。 尽管如此、我相信 EVM 具有用于主板的集成 XDS100v1 (或 v2)调试探针以及夹层卡上的 XDS200。 但最好查看 EVM 文档

    [引用 user="James Enno54"]1)在 Project properties / General / Project 选项卡下、器件正确地将'Family'显示为 C6000、但在'Variant'下拉列表中看不到 TMDSEVM6657LS。 如何将对此评估模块的支持添加到 CCS 中? 最新和最优秀的 CCS v9.3.0应该已经了解 TMDSEVM6657LS。[/quot]

    请使用以下型号:

    2)在器件连接下拉列表中、我选择了 TI XDS2xx USB 板载调试探针。 连接验证操作失败。 对于此评估模块(文档中显示为 XDS200)而言、这是正确的选择吗? 为什么失败(可能是因为 Windows 无法看到连接)?

    具体取决于您建立的 USB 连接(XDS100或 XDS200)。 请查看 EVM 文档。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    TMDSEVM6657LS (问题1)

    我通过很多实验发现、只有在主板没有电源时、当我连接 mini-USB 连接器时、Windows 才找到并注册了 XDS200连接。 夹层 mini-USB XDS200是正确的连接。 问题已解决。

    CCS v9.3.0 (问题1、2)

    XDS200连接验证成功。

    即使在 CCS v9.3.0安装期间安装了所有相关软件包、TMDSEVM6657LS 评估板也不会显示。 我选择了 TMS320C56657、就 GEL 文件和连接而言、这似乎适用于评估板(尽管我不知道我的项目应该如何知道 DRAM 容量和评估板上的其他外设)。 我宣布问题已解决。

    感谢您的快速响应。