This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:I#39;m 当前使用 LM3S9B92

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945424/compiler-i-m-currently-using-lm3s9b92

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

目前、我正在研发 LM3S9B92微控制器。 我一直在使用编译器 GNUv4.0。 构建项目后、它会显示以下链接器错误。 有人能帮我解决吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    LM3S9B92是一款过时的器件、不应用于任何新产品开发。 在任何新项目情况下、我们都不会为该器件的使用提供支持。 如果您有适用于该器件的现有工程、请参考 CCS 中的现有工程设置。

    否则、您应迁移到我们的 TM4C 产品系列: https://www.ti.com/lit/pdf/spma035

    借助 TM4C MCU、我们提供 TivaWare SDK、该 SDK 将预构建示例项目、并具有所有正确设置: https://www.ti.com/tool/SW-TM4C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请有人为我解释错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    您好像在线程之间来回跳动、很抱歉、但我们没有任何专业知识来评论编译器错误。 我想 George 在不同的话题上向您提供了一些建议。 我在这里没有任何添加的输入、我既不熟悉 StellarisWare、也不熟悉 GCC。

    关于您对 George 提出的有关备选评估板的另一个问题、我在第一个帖子中提供了相关资料。

    我可以推荐 https://www.ti.com/tool/EK-TM4C1294XL 作为特定 EVM、 它提供板载 USB/以太网功能、并且可以通过外部 BoosterPack 添加: https://www.ti.com/lit/pdf/spna245

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:  

    非常感谢您提出 EVM 建议。 由于 LM3S9B92已停产、我本来打算迁移现有项目以进行原型设计和开发。  

    再次感谢您提供 EVM 链接。  

    此致、

    SAI