This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:LM3S9B92器件和 GNU v9.2.1

Guru**** 2973130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945912/compiler-lm3s9b92-device-and-gnu-v9-2-1

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、  

有人可以帮助我纠正错误吗? 我目前正在处理现有 工程、并使用 GNU v9.2.1编译器为工程生成二进制文件。 但是、我会反复出现相同的错误。 可以有人帮助我吗?  

谢谢、

SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以告诉您错误是什么。  我无法告诉您如何解决它。

    此处提供了 GCC 链接器文档 。  您似乎使用了-T、而应在此处使用-L。  请参阅这两个选项的文档、并将其与您现在使用它们的方式进行比较。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:  

    是否有从 LM3S9B92迁移的替代评估板? 请告诉我。  

    谢谢、

    SAI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我缺乏专业知识来帮助解决这个问题。  此主题 提供了一个看起来很有用的建议。

    谢谢、此致、

    乔治