This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:无法使用解归档器提取

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945931/ccs-ccstudio-cannot-be-extracted-with-the-unarchiver

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

Team 大家好、我们只想确认是否还有其他解压缩工具、而不是7zip、我们可以用于 Mac OS。

提前感谢您。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    根据文件名(exe)、您似乎已下载 Windows 的安装程序。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、客户再次确认。  

    谢谢。

    -Mark