This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:Raspberry Pi 上的 GUI Composer 2运行时

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941519/ccs-tms320f28069m-gui-composer-2-runtime-on-raspberry-pi

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我正在寻找 GUI Composer 2 Runtime 的源代码、以便能够编译它以便在 Raspberry Pi 上使用。
或者、其他人能否为我提供编译用于 Raspberry Pi 的可执行文件?

问题是我可以在 Raspberry Pi 上运行 Linux、但它具有 ARM 架构、而不是大多数"实际计算机"使用的 x86架构。
所提供的 Linux 可执行文件都是为在 x86计算机上使用而编译的。

我们正在构建用于自动 QC 的电机 dyno/test JIG 工具。

dev.ti.com/.../readme.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karlis、

    抱歉、GUI Composer 运行时不适用于 Arm 主机。  

    此致、

    John