This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:每1ms 保存一次寄存器值。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941340/ccs-tms320f28379s-save-register-value-for-each-1ms

器件型号:TMS320F28379S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用"TMS320F28379S" DSP。
我想在 csv 文件上保存每1ms 的寄存器值。
如果您有任何想法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Code Composer Studio、刷新率最小值为100ms。  CCS 将无法每10ms 读取一次这些值。  我将与 C2000团队一起查看他们是否有任何想法。

    此致、

    John