This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:CCS 10.1.1.00004:遇到错误#16008-D 链接问题

Guru**** 2969280 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945996/ccs-c2000ware-motorcontrol-sdk-ccs-10-1-1-00004-error-16008-d-linking-issue-encountered

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069、 MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

在我们设置目标器件型号2806x Piccolo 和 TMS320F28069时、需要有关导入 CCS 工程的 CCS 编译问题(链接问题)的帮助。  

如果我们指定通用 C28xx 器件、然后成功编译器件、您能帮助解决此链接器问题、这将大有帮助。

--------------------------------------------------------------------

错误#16008-D:文件
  "C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/fast/lib/32b/f28x/f2806x/28
  <TMS320x2806x_REVB_boot_rom_out__OFFSET_setBet
  a_tmp.obj>"指定 ISA 修订版本"C2800"、它与 ISA 不兼容
  在上一个文件或命令行中指定的修订版"C2700"
错误#16008-D:文件
  "C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/fast/lib/32b/f28x/f2806x/28
  <TMS320x2806x_REVB_boot_rom_out__OFFSET_setIni
  tCond_tmp.obj>"指定 ISA 版本"C2800"、该版本与不兼容
  上一个文件或命令行中指定的 ISA 修订版本"C2700"
错误#16008-D:文件
  "C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/fast/lib/32b/f28x/f2806x/28
  <TMS320x2806x_REVB_boot_rom_out__OFFSET_setOff
  set_tmp.obj>"指定 ISA 修订版本"C2800"、与不兼容
  上一个文件或命令行中指定的 ISA 修订版本"C2700"
错误#16008-D:文件
  "C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/iqmath/lib/f28x/32b/IQmath.
  库 "指定不兼容的 ISA 版本"C2800"
  在上一个文件或命令中指定了 ISA 修订版本"C2700"
  线
错误#16008-D:文件"boot28.asm.obj in
  C:\ti\ccs1011\ccs\tools\compiler\ti-cgt-C2000-20.2.1.LTS \lib\rts2800_fpu32.l
  IB"指定 ISA 版本"C28FPU32"、它与 ISA 不兼容
  在上一个文件或命令行中指定的修订版"C2700"
错误#16008-D:文件
  "C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/fast/lib/32b/f28x/f2806x/28
  06xRevB_FastSpinROMSymbols.lib "
  指定与 ISA 修订版本不兼容的 ISA 修订版本"C2800"
  在上一个文件或命令行中指定的"C2700"
错误#16008-D:文件
  "C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/fast/lib/32b/f28x/f2806x/28
  06xRevB_FastSpinROMSymbols.lib "
  指定与 ISA 修订版本不兼容的 ISA 修订版本"C2800"
  在上一个文件或命令行中指定的"C2700"
警告#10247-D:创建不带段的输出段"ramfuncs"
  规格
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"proj_lab01.out"
 
>>编译失败
Makefile:159:目标'proj_lab01.out'的配方失败
gmake:***[proj_lab01.out]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
--------------------------------------------------------------------
谢谢、
署理