This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:LM3S9B92

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945425/compiler-lm3s9b92

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的所有人:  

我正在使用 LM3S9B92并使用1) TI_ARM 编译器创建了一个项目、并为目标器件(LM3S9B92)生成了一个二进制文件。 将文件加载到目标文件后。 它不会根据需要或需要执行计算。 2) 2)使用 ARM 编译器生成二进制文件并上传到目标器件 LM3S9B92。 它不起作用、也不会按所需的计算方式执行。  

你都怎么看? 编译器对目标器件是否重要?  

谢谢、

SAI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    LM3S9B92是一款过时的器件、不应用于任何新产品开发。 在任何新项目情况下、我们都不会为该器件的使用提供支持。 如果您有适用于该器件的现有工程、请参考 CCS 中的现有工程设置。

    否则、您应迁移到我们的 TM4C 产品系列: https://www.ti.com/lit/pdf/spma035

    借助 TM4C MCU、我们提供 TivaWare SDK、该 SDK 将预构建示例项目、并具有所有正确设置: https://www.ti.com/tool/SW-TM4C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobi、

    我目前正在处理现有项目。 您能给我解释一下下面提到的错误吗?  

    谢谢、
    SAI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我并不是很熟悉 GCC、您能否提供有关您尝试做什么的更多信息?

    我不知道链接器脚本文件应该执行什么操作。

    您正在尝试对此现有项目执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobi、  

    我正在从事5年前由前工程师完成的现有项目。 我必须重建源文件并生成二进制文件。  

    目前、我使用 GNU v9.2.1编译和生成二进制文件。 希望这对您有所帮助。  

    谢谢、

    SAI   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照 您在此主题上开始的另一个主题进行操作。

    谢谢、此致、

    乔治