This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:CAN#39;t 导入工程、因为缺少 MSP432编译器

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945929/compiler-can-t-import-project-due-to-missing-msp432-compiler

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我正在尝试从同事导入一个项目、并且正在运行到以下错误消息中:

导入项目'pm-tag-v2'失败、因为其编译器定义不可用。 请在导入此项目之前安装 MSP432v20.2编译器:
-请参阅"帮助>安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。
-访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。
-或下载并安装编译器[http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads]、然后通过'Preferences > CCS > Build > Compilers'在 CCS 中注册。

我已经尝试了全部3个选项、没有看到任何附加了 MSP432名称的编译器。  我看到了很多有关 MSP430编译器的内容、但没有看到432。  我重新运行 CCS 安装程序以确认我已安装"SimpleLink MSP432低功耗+高性能 MCU"支持。  我正在运行 CCS 9.3。  是否有下载链接或查找我缺少的编译器的方法?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP432上有 ARM Cortex-M4F CPU 内核。  因此它使用 ARM 编译器。  在这种情况下、安装 ARM 编译器工具版本20.2.x

    此诊断...

    [引用 user="Erik Simunds1"]请安装 MSP432v20.2编译器

    (笑声) 令人困惑。  我想重现该行为并提交错误报告以解决该问题。  您说您从同事导入了此项目。  他们从哪里获得它?   

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们从使用 MSP430的版本1项目创建了该项目作为升级。  我们升级到了 MSP432、以使用 FreeRTOS、而不是我们团队几年前创建的内部伪操作系统。

    我不确定创建项目所涉及的所有内容。  尽管我刚刚发现他们说我需要安装我没有的 MSP432P4 SDK、这可能是我的问题的一部分。