This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-570LC43:TMS570LC43X

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945782/ccs-launchxl2-570lc43-tms570lc43x

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

是否需要下载任何软件才能在 launchxl2-570lc43中正确运行 RTOS? 当我使用相同的方法进行练习时、会通过编译器识别以下错误。 请帮我,我对这个嵌入式世界绝对是新的....

Magizhchi、

Padayappa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以帮助您解决一个问题。  让我们解决这个问题、然后考虑剩下的诊断。

    编译器会尝试自动构建 RTS 库 rts7R4_A_be_v3D16_eabi.lib。  此构建失败是因为应该创建库的目录...

    C:\ti\ccs910\ccs\tools\compiler\ti-cgt-arm_5.2.5\lib

    (笑声) 已禁用写入权限。  为此目录启用写入权限、然后重试。  如果这无法解决问题、请 在 TI ARM 编译器手册中搜索 标题 为库构建过程的子章节。  您将了解有关构建缺少的 RTS 库的过程以及解决您的情况所需采取的步骤的更多信息。

    解决此问题后、您将需要解决其他诊断问题。  此时、我怀疑我必须请其他专家。  同样、将这些诊断发布在这里、我将以任何方式提供帮助。

    谢谢、此致、

    乔治