This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:IWR1642

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941501/ccs-iwr1642-iwr1642

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。  

我尝试在"Industrial tool box 4_4_1"中导入和运行一些实验   

但我的误差如下所示。

即使我检查了 SYS/BIOS 已下载。  

我已经按如下方式进行下载。  

1. code composer 10.1.0  

2.毫米波传感器-工业工具箱4.4.1  

3、 MMWAVE_SDK_03_04_00_03

请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开机自检中未显示错误信息。  但是、在给定上下文的情况下、我认为您所说的是 CCS 给出了一个有关未找到的内容的错误。  项目将指定要使用的软件产品和版本。  然后、CCS 会尝试使用它知道的产品来解决这些问题。  我猜 CCS 不知道您的计算机上安装了什么。  您可以在此处的首选项对话框中指定位置:

    在顶部部分、您可以指定查找产品的位置。  单击刷新按钮、它应在底部列出已发现的内容。

    此致、

    John