This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCS 无法识别 C2000 Codxe 生成工具版本18.9

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/940745/ccs-codecomposer-c2000-codxe-generation-tool-version-18-9-not-recognized-by-ccs

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 Win 10 32位操作系统上运行 CCS 版本:8.3.0.00009。 我想在我的 CCS 中安装一个新的 C2000代码生成工具。 我将"ti_cgt_c2000_18.9.0.sts_windows_installer.exe"下载到我的 PC 并将其安装在 C:\ti 中。

启动 CCS 后、该工具不会识别新编译器:

您能告诉我缺少什么吗?

在运行相同 CCS 版本的第2个 Win 10 64位操作系统笔记本电脑上、我的产品标识没有问题。

我已经在命令 shell 中使用-clean 选项启动 CCS、但没有成功。

谢谢、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas。

    您可以尝试按"Refresh"按钮吗? 如果这不起作用、请尝试在查找路径列表中添加编译器的完整路径(C:\ti\ti-cgt-C2000_18.9.0.STS)、然后再次按"Refresh"。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我刚才做了、但它没有帮助、即使在按下"Refresh"时也是如此。

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 我在我的机器上尝试了这种方法、它工作正常。  

    您能否检查 C:\ti\ti-cgt-C2000_18.9.0.STS 的内容并确保其中没有遗漏任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、相同的 CCS 版本可在具有64位操作系统的第二台笔记本电脑上正常工作。

    我比较了生物机器上的文件夹属性、它们看起来是相同的。 这来自工作中的笔记本电脑:

    此屏幕截图来自无法正常工作的笔记本电脑:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否删除编译器的安装、然后使用 CCS 更新管理器(通过'Help -> Install Code Generation Compiler Tools')下载并安装编译器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    但行为是相同的。 CGT 刚刚安装在不同的路径中:

      C:\ti\ccsv8\tools\compiler\ti-cgt-C2000_18.9.0.STS

    我将该路径添加到发现窗口、但编译器仍然未添加。 但是、当我将路径"C:\Program Files\Texas Instruments"添加到发现设置时、CCS 会正确地发现位于该文件夹中的旧编译器版本5.2.8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    但行为是相同的。 CGT 刚刚安装在不同的路径中:

      C:\ti\ccsv8\tools\compiler\ti-cgt-C2000_18.9.0.STS

    我将该路径添加到发现窗口、但编译器仍然未添加。 但是、当我将路径"C:\Program Files\Texas Instruments"添加到发现设置时、CCS 会正确地发现位于该文件夹中的旧编译器版本5.2.8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    您是否能够打开"Command"窗口、导航到18.9编译器目录(C:/ti 或 CCS 内部)、然后"cd"进入"bin"目录并尝试执行"cl2000 -version"、应该有一个列表显示各种 C2000代码生成工具的版本信息。  

    如果显示版本列表、您是否还可以附加工作区日志文件? 它应位于"YourWorkspaceDir\.metadata"目录中、该文件称为.log  

    谢谢、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我想您有正确的想法。

    让我从德语翻译成英语:

    "cl2000.exe 与当前的 Windows 版本不兼容。 检查计算机的系统信息、然后联系软件的编辑器。"

    如上所述、我使用的是 Win10 32位操作系统。 但"cl2000.exe -version"命令适用于18.1.4.LTS 编译器版本、也已安装该版本。 这个看起来是兼容的。

    谢谢、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、  

    18.9编译器最可能依赖的库缺失。 我不是编译器方面的专家、但我将了解如何使其正常工作。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    18.9.x.STS 和18.12.x.LTS 仅作为64位 Windows 应用程序发布。

    18.1.0.x.LTS 是最后一个32位窗口。

    谢谢
    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    请考虑在代码生成工具的安装过程中检查这一点、如果可能、也可以在可下载 CGT 的网页上提及这一点。

    非常感谢您的支持、

    Andreas