This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235SF:AT 命令库的源代码

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945810/ccs-launchxl-cc3235sf-source-code-of-at-commands-library

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 Online Project Explorer 检查 CC3235SF Launchpad 的 FreeRTOS AT 命令示例代码。

项目名称是 at_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS。 目前、AT 命令库仅在此项目中链接。

在哪里可以获取此命令库的源代码? 我可能需要对其进行一些更改并进行测试。

我们非常感谢您在获取此来源方面提供的任何帮助。

谢谢、此致、

Subramanyan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够在 simplelink SDK 中找到源代码。