This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:将代码从 Simulink 模型部署到 MCU 的最佳方法是什么?

Guru**** 2984390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945450/ccs-tms320f28379d-what-is-the-best-methode-for-deploying-the-code-from-simulink-model-to-mcu

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好


我正在将此 MCU 用于我的应用、我对此有点困惑。 我有一个适用于我的应用的 Simulink 模型、现在我想将 Simulink 模型从 Simulink 部署到 MCU。 据我所知、这有两种选择。 一个是 Matlab 嵌入式编码器、另一个是 CCS 裸机。 我看过一些有关 Matlab 嵌入式编码器的文章、他们说、对于大型模型而言、这并不是完全高效的。 您对此问题有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user6456504"]我看到了一些有关 Matlab 嵌入式编码器的文章,他们说这对于大型模型来说并不是完全有效的。 您对此问题有何建议?[/引述]

    有关 MATLAB 和 Simulink 的任何问题都应直接发送至 Mathworks 支持部门: https://www.mathworks.com/support.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在此处快速发表评论:

    由 MathWorks Embedded Coder 生成的代码现在在您当地的交通工具中运行:汽车、公共汽车、火车和飞机、甚至电动踏板车。 代码正在您的手机中运行、它连接到的卫星处于轨道中。 代码甚至在路虎的火星上运行。

    所有工具和功能都可供您部署到嵌入式系统。

    对于 C2000、我们通常看到客户使用 我们的特殊支持包 进行测试和原型设计、然后迁移到算法导出 以进行部署、因为他们通常希望使用预先存在的软件架构、 并且只需要在 MathWorks 工具中开发的算法即可集成到现有的软件环境中。

    您可以在 MathWorks 网站上查看有关 Embedded Coder的更多信息。

    谢谢、

    -Brian