This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:未检测到 USB 端口

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941111/ccs-tm4c129xnczad-usb-port-is-not-detecting

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们正在尝试将程序刷写到 TM4C129XNCZAD 控制器中、但端口未检测到它显示为 Stellar-is 固件升级。当 我尝试刷写 程序时、它显示无法与器件通信、因此我们安装并更新了驱动程序 但仍然无法刷写程序。我已附加以下文件、请检查并提供解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否确认您是否正在使用此电路板? EK-TM4C1294XL

    听起来电路板是在 DFU 模式下启动的。  您是否能够尝试使用 LMFLASH 实用程序的"ICDI 固件更新"按钮更新 LaunchPad 固件?

    LMFLASH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们不使用 EK tm4c1294xl launchpad 、但我们使用定制的 tm4c129xnczad 控制器、我们有内置的调试器 IC tm4c123g6mpi。我们开发的定制 板与 DK TM4C129XNCZAD 相同。我们使用 USB 电缆刷写程序、因此现在问题不在于检测端口。

     您是否能够尝试使用 LMFLASH 实用程序的"ICDI 固件更新"按钮更新 LaunchPad 固件? 您能告诉我如何更新它吗?

    请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您使用的是此电路板的定制版本: DK-TM4C129X  

    不过、只要您完全复制了调试器电路、同一固件就仍然可以工作。 调试器看起来是在 DFU 模式下启动的、因此请尝试使用 LMFLASH 或 UNIFLASH 更新固件

    我目前无法访问任一电路板亲自试用、但只需安装 UNIFLASH 或 LMFLASH 软件、手动选择正确的电路板并点击固件升级按钮即可。

    您在第一篇帖子中说您已经更新了 Stellaris ICDI 驱动程序。 还请确认您安装了最新的驱动程序(http://software-dl.ti.com/tiva-c/SW-TM4C/latest/exports/SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip)、