This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1290NCPDT:xds200探针不能检测目标

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/945341/ccs-tm4c1290ncpdt-xds200-probe-doesn-t-detect-target

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我在使用探测器的其中一台计算机上遇到以下错误。  我有几台使用相同探测器、相同目标、相同项目的其他计算机没有问题。 所有计算机上使用的 XDS200驱动程序都是相同的。  我使用的这台计算机是否有任何原因可能会出现此错误?  此错误消息大约进入加载过程的一半、在加载过程中、它看起来将要完成、但随后抛出此错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我粘贴的图片不会显示出来。  错误消息为:

    Cortex_M4_0:获取输出:

    内存映射初始化完成

    德州仪器 XDS2xx USB Debug Probe_0/Cortex_M4_0:加载程序前必须连接目标方。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Steve Packwood]德州 仪器 XDS2xx USB Debug Probe_0/Cortex_M4_0:加载程序之前必须连接目标方。  检查项目的调试选项。 确保启用了'AutoRun and Launch Options'的'Launch Options'下的'Connect to the target on debugger startup '选项。

    有时、该选项会在项目中被禁用(因为我不理解)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了问题。

    在工程属性设置的调试器选项卡中、"调试器启动时连接到目标"项在某个点取消选中。