Other Parts Discussed in Thread: AM4378
工具/软件:TI C/C++编译器
女士们、先生们、am4378bzdnd100的最高主频率为1GHz。 为什么 cpufreq 信息仅显示300-800Hz。 如何通过 u-boot 或内核配置1GHz? 谢谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
root@efor:/# cpufreq-info
cpufreq-info (C) Dominik Brodownski 2004-2009
请将错误和错误报告给 cpufreq@vger.kernel.org。
正在分析 CPU 0:
驱动程序:cpufreq-voltdm
以相同硬件频率运行的 CPU:0
需要通过软件协调其频率的 CPU:0
最大转换延迟:300us。
硬件限制:300MHz - 800MHz
可用频率阶跃:300MHz、600MHz、720MHz、800MHz
可用的 cpufreq 调节器:保守、用户空间、省电、按需、性能
当前策略:频率应在300MHz 和800MHz 范围内。
调速器的"性能"可决定使用哪种速度
范围内。
当前 CPU 频率为800 MHz (通过调用硬件来置位)。
cpufreq 统计数据:300MHz:1.21%、600MHz:0.87%、720MHz:0.65%、800MHz:97.27%(9)
我使用2.0 SDK、感谢您的回复!
您好、您提到的 SOC 寄存器值为0xFE2、这意味着它最多支持800MHz。 根据您的请求、我检查了 TRM 第7.3.1.20节 Ctrl_ DEV_Attr 寄存器、0xFE2对应于800MHz、0xFC2对应于1GHz。 因此、我想问您如何将 SOC 寄存器值配置为0xFC2、以便 CPU 主频率达到1GHz。 感谢您的耐心和指导。 我是一名新喜剧演员。 请原谅我。