Other Parts Discussed in Thread: AM5729
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM5729工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我在寻找 XDS510调试器的替代产品、并附带了 XDS110、但这只能用于28系列、6202、C66xx 和 Sitaras
有人能建议我使用一个同时包含 AM5729和 C28xx 的调试器吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Matt、
对于 C28xx 和 AM57xx、您可以使用 XDS200。
如果客户想要高性能 XDS560类、有3个选项:
使用 USB: www.ti.com/.../TMDSEMU560V2STM-U
使用以太网和 USB: www.ti.com/.../TMDSEMU560V2STM-UE
使用 PRO Trace:www.ti.com/.../TMDSEMUPROTRACE