This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:CCS10.1和 CCS10.0可以#39;t 构建新的 SYS/BIOS 项目

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941201/ccs-tms320c6678-ccs10-1-and-ccs10-0-can-t-build-a-new-sys-bios-project

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

CCS10.1和 CCS10.0无法构建新的 SYS/BIOS 工程:

new->CCS project->target tms320c6678

项目名称:led4,编译器版本 TI v8.3.6

项目模板和示例: SYS/BIOS ->典型

执行以上所有操作,我在平台上没有任何选择,就像图片中所示:

我该怎么办? 什么都出错了?它不起作用。两个版本10.0和10.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 目标是: TI.targets.elf.c66
    • 该平台为 :ti.platforms.evm6678

    C6678在 CCS 9.3以下版本中进行了测试。 我不确定 CCS10.1是否存在任何问题。 该平台在 SYSBIOS 软件包中定义、我看到您使用了6.76.3.01、它应该起作用、只需在 框中的 ti.platforms.evm6678上方键入、即可选择是否可以构建。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    感谢您的回复。

    正如你所说,我已经尝试了,它是有效的!